This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:功率限制和电流限制

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490, TPS1653, TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253551/tps2490-power-limiting-and-current-limiting

器件型号:TPS2490
主题中讨论的其他器件: TPS1653TPS2640

尊敬的 TI 团队:

TPS2490热插拔控制器的

我有 4个 问题

1.在 TPS2490产品说明书的第6页中、有两种"功率限制和电流限制(检测)"规格。 一个是 V (CL)、该值与功率限制相同、典型值为25mV。 另一个是 V (SENSE)、没有功率限制、为50mV。 因此、当我使用功率限制功能时、V (CL)规格应为25mV?

使用功率限制功能时、可以通过 Vref 上的分压器(R3、R4)将 PROG 引脚设置为0.4V 至4V。 不使用功率限制功能时、应通过一个47k Ω、4V 的电阻将 PROG 连接到 Vref。 那么、当 PROG 设置为4V 时、如何知道它是否是功率限制? 如果我不知道是否为功率限值、我不知道是使用25mV 的 V (CL)规格还是使用50mV 的 V (SENSE)规格 进行电流限制。

3.在 Design_Calculator_工作表中找到。 在第2步中、它没有在25mV 和50mV 之间选择 V (CL)、V (sense)规格的选项。 电流限制计算仅为一个50mV、用于无功率限制的情况。

4.在单元格 F67中、注释显示与单元格 F46上的最小功率限制进行比较、但单元格 F46为电流限制。 请检查。

此致

萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    欢迎使用 E2E!

    Unknown 说:
    1. 在 TPS2490数据表的第6页中、有两种"功率限制和电流限制(检测)"规格。 一个是 V (CL)、该值与功率限制相同、典型值为25mV。 另一个是 V (SENSE)、没有功率限制、为50mV。 因此、当我使用功率限制功能时、V (CL)规格应为25mV?

    Rakesh->Power Limit Engine 使用25mV 阈值  

    Unknown 说:
    2. 使用功率限制功能时、可以通过 Vref 上的分压器(R3、R4)将 PROG 引脚设置为0.4V 至4V。 不使用功率限制功能时、应通过一个47k Ω、4V 的电阻将 PROG 连接到 Vref。 那么、当 PROG 设置为4V 时、如何知道它是否是功率限制? 如果我不知道它是否是功率限值、我不知道是使用25mV 的 V (CL)规格还是使用50mV 的 V (SENSE)规格 进行电流限制。

    Rakesh->使用第12页中的公式(2)设置功率限值

    Unknown 说:
    3. Design_Calculator_ Excel 工作表中的大量记录。 在第2步中、它没有在25mV 和50mV 之间选择 V (CL)、V (sense)规格的选项。 只有一个50mV 用于计算电流限制、用于无功率限制。[/报价]

    Rakesh->Design Calculator 使用25mV 进行 CL 设置、然后使用 第12页中的方程式(2)进行功率限值设置

    4.在单元格 F67中、注释显示与单元格 F46上的最小功率限制进行比较、但单元格 F46为电流限制。 请检查。

    [/报价]

    Rakesh->您能否将设计计算器与您的系统输入共享、以便查看和提出建议。

    此致

    勒凯什

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS249x_5F00_8x_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_REV_5F00_B_5F00_.for-PAGA.xlsx

    计算器使用 Vsense = 50mV 进行电流限制计算、在功率限制的情况下、该值应为25mV。 那么、事实证明以下所有计算都可能出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    更正了我的上一份声明。  设计计算器使用50mV 进行 CL 设置、然后使用 第12页中的公式(2)进行功率限制设置

    我看到您的电流仅为2.2A。 因此、您可以使用 TPS2640、TPS1653

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果使用功率限制、我们是否应该改用 V (CL)= 25mV? 那么电流限制将是1.1A、而不是2.2A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功率限制也会减半?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果使用功率限制,我们是否应该改用 V (CL)= 25mV? 那么电流限制将是1.1A、而不是2.2A?

    即使使用功率限制模式、您也必须使用 V (CL)= 50mV 来设置过载电流限制阈值。  

    请注意、在 SENSE 引脚电压 VSENSE = OUT 引脚电压 VOUT 的稳态过载时、电流限制有效。

    功率限制仅在启动期间有效。 电流会根据 PLIM/(VDS * ID)上升、因此 Rsense 上的压降不是恒定的。  

    25mV 是我们表征功率限制精度时的值、但实际情况下、V (CL)在启动期间发生变化、如以下测试波形所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定我是否理解正确:

    1、V (CL)= 25mV 用于稳态下的电流限制、即当 Vds 为低电平时?

    启动时对 P.lim 和 I.lim 使用 Vsense = 50mV 吗?

    我的问题:

    在第7.4.3节中:

    1.根据什么信息将 P.lim 设置为34W? 按测量? 或者通过首先将 I.lim 设置为0.7An 来进行测量?

    谢谢

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

     有关电流限制设置、请参阅第7.3.2节; 有关功率限制设置、请参阅第7.3.7节。 第"8.2节"典型应用"中的设计示例遵循了相同的操作

    在第7.4.3节中:

    1.根据什么信息将 P.lim 设置为34W? 按测量? 或者通过首先将 I.lim 设置为0.7An 来进行测量?

    [/报价]

    Rakesh->没有针对此34W 进行计算。图14是以34W 捕获的、是测试结果的示例值。 请参阅 第"8.2节"典型应用"中的设计示例

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。

    我的另一个问题是何时使用 VCL = 25mV? 如果我没有错、数据表中没有提到这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    VCL=25mV 在系统设计中无关紧要。  25mV 是我们表征功率限制精度时的值(只是数据点)  

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能解释一下具体规格吗? 上方? 这让我感到有点困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    让我用一个例子来解释: VIN =48V;  电流限制为10A、功率限制= 240W

    1. 使用 V (CL)= 50mV 可得到 RSNS = 50mV/10A = 5 mΩ
    2. 现在、使用公式(2)设置启动期间的功率限制。 要 设置240W PLIM、我们需要设置 VPROG = 240W/ 10 x 10A = 2.4V

    在电源短路期间、即 VOUT = 0V 且 Vin = 48V;通过 FET 的电流为 PLIM/VDS = 240W/48V = 5A

    -->这将使 VSNS = RSNS *流过 FET 的电流= 5 mΩ*  5A = 25毫伏

    功率限值25mV 的变化范围为17mV 至33mV、即准确度为±32%。 所以、在这个例子中、如果你设定240W PLIM、它可以变化240W±32%

    如上所示、25mV 在设计中不起作用、但它可以指示 PLIM 精度。 我特意选择了240W 的 PLIM 以获得 2.4V 的 VPROG 规格项。

    希望这对您有所帮助。

    此致!  

    勒凯什