This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:降压输出有时过低(1.22V、但编程的电阻器为1.8V)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256219/bq25570-buck-output-is-occasionally-too-low-1-22v-but-programmed-resistors-are-for-1-8v

器件型号:BQ25570

您好、TI 团队、

我已经尝试在应用中为 BQ25570实现此电路、但是、输出电压太低。 在测试过程中、它通常处于编程的1.8V 电压(或者更确切地说是1.84V、因为我没有确切的正确电阻器)、但它不时会卡在低输出模式或其他输出模式下、即输出为1.22V。 当它进入该模式后、似乎我所做的一切都无关紧要、它保持在该模式、即使具有不同的超级电容器电压、太阳辐照度等也是如此。 我也尝试过按不同的顺序切换不同的使能引脚、但这些似乎都没有帮助。 我的编程电阻器可能出错了吗? 或者是否有其他任何可能导致此类行为的因素? 为了便于参考、以下是来自电子表格工具的电阻器值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了! rookie 错误:我的原型有一个半干接头、似乎磁通量的传导足以让它有时起作用、有时不起作用。 对该器件进行返工并使用一些 IPA 清洁电路板后、它现在可以始终如一地工作。