This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628EVM:在负载瞬态中触发 PMID-OVP 的风险

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254625/bq25628evm-the-risk-of-triggering-pmid-ovp-in-load-transient

器件型号:BQ25628EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25628

在升压模式负载瞬态测试(VBAT = 3.8V VBOOST = 5.04V IBOOST 从5 mA 到500 mA)中、PMID 的最大电压为5.54V、PMID 的最小电压为4.76V、这是否满足该标准? 是否存在触发 PMID-OVP (最小5.5V)的风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于升压模式 PMID OVP、技术规格为 BOOST_PMID_OVP。  当 BQ25628处于 OTG 模式时、Q1关断以阻止从 PMID 到 VBUS 的电源。 BQ25628使用两个
    在 OTG 模式下用于感应 OVP 的比较器。 PMID_OTG_OVP 比较器监视 PMID (VPMID > VBOOST_PMID_OVP)上的过压情况。 VBUS_OTG_OVP 比较器监视 VBUS (VVBUS > VOTG_VBUS_OVP)上的过压情况。 详细信息将添加到下一版本的 d/s 中。  

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    在 BQ25628的数据表中,图10-16中的 VPMID 似乎高于 VBOOST*107%。 这是否存在触发 OVP 的风险? 但在我进行测试时、它没有触发 OVP。 谢谢。

    此致、

    赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryker、

    典型值为7%、示波器测量不准确。

    谢谢。