This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62868:输出电压选择

Guru**** 2525330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252263/tps62868-output-voltage-selection

器件型号:TPS62868

我们 需要 TPS628682A 的默认状态、使其具有1.8V (DCDC1)和0V8 (DCDC2)
对于*2A 设备,它将相应地为 Rset 86.6kR 和10kR。
不过、下一段有点混乱。
'在启动周期(tStartup)之后、通过 VID 引脚在两个输出电压寄存器之间选择输出电压。
当 VID 被拉至低电平时、输出电压由表8-6设置。 当 VID 被拉高时、输出电压由表8-7设置。

在默认状态下、没有 I2C 时、无论什么情况下、该值都应为1.8V 和0V8。
但是根据我的理解、我能做的最好的事情就是将 VID 上拉至高电平、以获得0.9V。

我的问题是:
如何为第2级设置1.8V 和0.8V、如8.4.4中所述?
我需要在同一个 I2C 总线上有2个器件、对吧、一个 VID 应该是高电平、另一个应该是低电平 以获得不同的地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、在 VSET 到 GND 之间使用86.6k 和10k Ω 电阻器将 Vout 设置为1.8V 和0.8V。  这还可以实现不同的 I2C 地址。

    您只能通过 I2C 更改表8-7中的电压。

    VID 为高电平或低电平不会更改 I2C 地址。

    您为什么认为您需要为其中一个电源轨提供高 VID?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 fb 通过一些默认值从 i2c 确定时、启动的第二阶段会怎样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解您的问题。  您可以重新表述一下吗?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '在启动周期(tStartup)之后、通过 VID 引脚在两个输出电压寄存器之间选择输出电压。
    当 VID 被拉至低电平时、输出电压由表8-6设置。 当 VID 被拉高时、输出电压由表8-7设置。

    当我选择 10kR 的 TPS6286x2A 时 -我预计启动输出电压将为0.8V。 (表8.1)
    不过、根据8.4.3、8.4.4 和表8.6、启动后、输出电压将切换到默认值(如果没有 I2C 控制)-在这种情况下、输出电压将是1.8V (假设900mV 是默认值、与表8.7中的相同)
    是对吗、还是 遗漏了一些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    是的、在 VSET/VSET/VSEN 上为10k VID 时、您将获得0.8V 的输出电压。  如果您不做任何操作、它将保持在0.8Vout。  该电阻将引脚保持在逻辑低电平。

    然后、您可以写入 Vout 寄存器1以更改电压。

    或者、您可以将 VSET/Vout 拉高以更改为 VID 寄存器2中的电压。  对于 X2A 器件、此值为1.8V、也可以通过 I2C 进行更改。

    明白了吗?

    克里斯