我们 需要 TPS628682A 的默认状态、使其具有1.8V (DCDC1)和0V8 (DCDC2)
对于*2A 设备,它将相应地为 Rset 86.6kR 和10kR。
不过、下一段有点混乱。
'在启动周期(tStartup)之后、通过 VID 引脚在两个输出电压寄存器之间选择输出电压。
当 VID 被拉至低电平时、输出电压由表8-6设置。 当 VID 被拉高时、输出电压由表8-7设置。
在默认状态下、没有 I2C 时、无论什么情况下、该值都应为1.8V 和0V8。
但是根据我的理解、我能做的最好的事情就是将 VID 上拉至高电平、以获得0.9V。
我的问题是:
如何为第2级设置1.8V 和0.8V、如8.4.4中所述?
我需要在同一个 I2C 总线上有2个器件、对吧、一个 VID 应该是高电平、另一个应该是低电平 以获得不同的地址?