请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27542EVM 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我在 BQStudio 数据库中为我的电池提供了 ChemID。 我使用 chemID 和芯片器件型号为我的电池生成了黄金映像文件。 我得到3个文件、如下所示:
0542_2_01-bq27542G1.bq.fs - BQ27542固件
0542_2_01-bq27542G1.df.fs -根据给定的电池化学成分 ID 配置 BQ27542
0542_2_01-bq27542G1.srec -采用.srec 格式的 BQ27542固件
我不使用.srec 文件。 我想知道、如果我使用上面列表中的第一个文件来更新 BQ27542固件、那么我是否仍必须使用上面列表中的第二个文件来配置芯片?
我之所以提出这个问题、是因为我已经为2节不同的电池(不同的 chemID)生成了2组上述文件。 在本例中、我希望固件文件保持不变、但在进行比较时、不同电池的固件文件不同、但芯片 BQ27542相同。 这给我一个印象、固件文件可能也组合了配置。 这是真的吗?
谢谢。
普拉德普