This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5575:使用3年后出现故障-约7 000小时

Guru**** 2767925 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1252386/lm5575-failure-after-3-years-of-usage---about-7-000-hours

主题中讨论的其他器件:LM5575

您好!

我们的一个产品是供专业娱乐使用的照明装置,我们正面临着越来越多的失败。

我们有多个直流/直流转换器都基于 LM5575、其中一个发生了故障、另一个会有所影响。 它可将58V 转换为12V (降压设计)、消耗的电流为900mA。

用作保护的肖特基二极管也会损坏的时间。

它在大约7 000小时后发生故障、这大约是3年

此设计已由不同的团队进行审核、未发现任何问题、但可能缺少某些内容。

此组件是否存在任何已知问题?

到目前为止,分开 changiong 复合材料是一个真正的痛苦,因为我们还没有找到任何其他解决方案的散热垫。

我们很乐意分享我们的原理图和布局以供审核。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、  

    请发布 您的原理图和任何相关文档、以便我们可以更好地帮助您解决此问题。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图:

    布局:

                                                         顶部底部

                       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、  

    分辨率不够高、我目前无法查看您的原理图。 此外、是否存在任何电压尖峰? 运行此器件时的环境温度是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、  

    请发布更高分辨率的原理图、因为此时我无法查看您发布的图像。 此外、是否存在任何电压尖峰? 运行此器件时的环境温度是多少。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 REZ 原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、  

    是否存在任何电压尖峰? 运行此器件时的环境温度是多少?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 58V 直流电压轨干净、环境温度为23°C 至40°C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 D2熔断时间较长、因此相关信息如下:

    D2 OUI 二极管 SCHOTTHY 3A 200伏 ON 半导体 MBRAF3200T3G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我们将在24小时内与您联系  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们仍在做这方面的工作、我们会尽快与您联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thiery,

    我正在与质量团队核实、但我需要您提供一些信息。

    您使用的可订购器件型号是什么?

    您能否提供您如何使用该设备(VIN/传奇 VOUT TEMP/IOUT)的任务简介?

    另外、照明装置在使用几个小时后是否会变热、还是保持温度恒定?

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LM5575Q0MH/NOPB  

    输入电压:58V VOUT:12V 输出电压:900mA

    环境温度:18°C 至40°C

    由于它是一个舞台照明灯具,它通常打开4/5小时到12/15小时或有时它总是打开。

    该灯是一个 LED、因此它可以打开5分钟、持续数小时、完全取决于使用情况。 12V 电压用于基于同一设计(LM5575)、通过两个其他直流/直流(5.5V 和3.3V)为一个风扇和电子产品供电、没有问题。

    它发生在使用2.5/3年后,但总是超过5000小时,但有时更少。 但在2016年至2024年期间、

    D2肖特基二极管(引脚 SW-IS)是否有问题、例如 dV/dT 不够快、导致内部晶体管短路? D2确实经常短路、当然 LM5575也会死机。

    此致
    蒂埃里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    有多少个情况或多大比例 的故障 LM5575发生了肖特基二极管短路? 我怀疑二极管的可靠性可能是  导致我们的器件失效的问题。

    谢谢。
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大约1/3的情况。 我们为 D2选择了 ON Semiconductor 的 MBRAF3200T3G。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    我在研究它。 我明天会尝试一个答案。

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    我和团队讨论了这个问题。

    您能否 VOUT 在工作单元上提供 VIN/SW 的波形?

    布局有点模糊。 您能否用参考标识符和标记过的焊盘更好地照片一下?

    在整个原理图上、0V_CPU 是否被视为接地?

    谢谢。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    我们将在8月份的假期结束。

    我们将向您发送九月初开始的波形。

    OV_CPU 是原理图中的接地端。

    原理图没有以前系统发布的那么好。 我将向您发送波形旁的钻臂。

    谢谢

    蒂埃里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thierry、

    不用担心、只需在九月给我发送波形即可。

    同样对于原理图、如果您只在器件周围张贴 PCB 照片(假设旧系统有引用标识符)、可能会更容易。

    谢谢。
    安德鲁