This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27284:只能使用半桥驱动器的高侧吗?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27284

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255669/ucc27284-can-only-use-high-side-of-half-bridge-driver

器件型号:UCC27284

尊敬的专家:

客户需要低延迟高侧驱动器。

我们是否只能使用半桥驱动器的高侧?

有哪些风险和其他配置?

谢谢!

此致、

汤米·毛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    感谢您的提问。 是的、您可以使用 UCC27284等半桥驱动器作为高侧驱动器。 但是、要切换高侧驱动器、需要对自举电容器进行充电、这通常在典型半桥配置中低侧输出开启时进行处理。 由于不使用低侧驱动、自举电容器将无法充电、也没有足够的电荷用作高侧驱动器。 您可以查看此 链接 、以获取 有关使用半桥驱动器执行高侧开关的文章。 您必须切换低侧输出以为自举电容器充电、也可以选择电荷泵等外部电路或隔离式浮动偏置电源(例如 SN6505UCC14240)来使自举电路保持充电状态。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉