This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:要确认的芯片组 PIN 连接

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251349/bq25890h-chipset-pin-connection-to-be-confirm

器件型号:BQ25890H

团队、您好!

我们一直在其中一个项目中实施此 BQ25890H、在该项目中、我们需要对电池进行充电并同时为设备供电。 而主电源切断芯片组会将电源切换到电池电源。

我们有一个恒定5V/3A 输入电源。   我们的器件将通过外部电源运行。 我们使用电池作为备用电源来进行软关断。  

在提供的 参考设计中 、芯片组 根据持续输入和主电源的绝对变化提供输出、它将切换到电池输入、并帮助为器件供电以关断。

因为我们只需将 此芯片组用于电池充电和管理主电源。 我们是否可以跳过连接并 保持此引脚 NC - D+、D-、SCL、SDA、OTG。  

请 确认。

关于

帕尔特·多西

适用于 AdSpark 系统

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的评论如下。  

    -如果您不打算与 BQ25890H 器件执行任何 I2C 通信、则 SCL 和 SDA 引脚可以保持悬空。

    如果您不打算使用 OTG 升压模式功能,我们建议您将 OTG 引脚短接至 GND。  

    -是的如果不使用 D+/D-引脚、则可以将其保持为 NC。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett:

    我们需要确认的一点是、当主电源启动且电池电量低时、此芯片组是否会先为电池充电、然后提供主电源输出?

    或者它将启动主电源输出并并行为电池充电? 请确认。

    正如我们的要求、当主电源启动时、芯片组必须为设备提供电源并并行为电池充电。

    关于

    帕尔特·多西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、  

    当输入电源被连接在 VBUS 上时、BQ25890H 将为 SYS 输出供电并为电池并联充电。 当电池为低电平时、SYS 输出电压将保持在 SYS_MIN 设置值(默认值3.5V)以上、同时根据电池充电曲线对电池进行充电(数据表的第8.2.7.2节)。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Garrett:

    那么、当它提供默认3.5V 电压时、电流将是多少? 以及达到设置电压需要多长时间?

    关于

    帕尔特·多西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、  

    SYS 输出端的电流取决于连接的负载、而不是充电器 IC。 BQ25890H 可支持高达器件5A 额定值的系统负载。

    连接 VBUS 后 SYS 达到设定电压的预期时序将因所连接的输入适配器类型而异。 例如、当连接 USB SDP 或 CDP 输入时、转换器将在插入 VBUS 约500ms 后启动、为 SYS 供电。

    另外、数据表第54页的图48和49提供了上电时序示例。  

    此致、

    加勒特