您好!
我想知道在设置以下场景时、您有什么建议:
- 在可进行大规模生产的 PCB 中配置 TPS25750
- TPS25750使用 EEPROM 从安全模式中检索配置
- 该 EEPROM 为空且已焊接到 PCB 中
- EEPROM 需要留在电路板中以便进行刷写、并且不会将其从电路板中取出
- 应对 EEPROM 应用多次配置迭代、直到到达优化的配置
- 避免使用开发套件等外部电路板来完成迭代
- 避免使用主机接口即时更改配置
我不确定 EEPROM 是否已刷写且 TPS25750功能齐全、如果能够再次刷写 EEPROM、假设 BQ 充电器可能会有流量。
此外、假设无法迭代刷写 EEPROM、并且需要嵌入式主机、除了 《TPS25750主机接口技术参考手册》、 是否可以使用 TPS25750应用自定义工具 启动状态? 我已经看到、有一种方法可以将完整的闪存二进制文件下载为 C 文件、该文件应该与嵌入式主机配合使用?