This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015:在芯片启动期间、引导引脚和 SW 之间的电容器如何充电?

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255845/lmr36015-how-does-the-capacitor-between-the-pin-of-boot-and-sw-charge-up-during-chip-start-up-time

器件型号:LMR36015

您好、TI 专家,

 BOOT 和 SW 之间电容器的功能是为内部高侧驱动器提供电压。 在启动时、 如果高侧管首先导通、那么当电容没有电压时高侧管如何导通? 但低侧先导通、高侧管关断、没有办法给电容充电呢? 我想知道这个电容器是如何充电的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    有一个内部二极管(未显示)连接 VCC 和 BOOT 引脚。  当低侧 FET 导通时、它会将 SW 拉至 GND、充电电流将流经以下路径:

    VCC 电容器正极引线--> VCC 引脚-->内部自举二极管-->自举引脚-->自举电容器--> SW --> GND -->回 VCC 电容器接地引线。

    通过这种方式、电容器充电。 希望这一点得到澄清。

    谢谢。

    友好