This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:UCC28C43DR

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255306/ucc28c43-ucc28c43dr

器件型号:UCC28C43

您好!

UCC28C43DR 是我们的量产产品。 某些产品会被击穿、因为 VCC (引脚7)会在上电时短接至 GND (引脚5)。  当更换新的 UCC28C43DR 时、它可能正常加电。

I 在 VCC GND 击穿时捕获波形、 峰值电压为16.6V。  

如果解串器 UCC28C43DR 中有任何问题,生产日期代码2240?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、  

    您的测试设置是什么? 您是如何使 Vcc 引脚短路的? 您是否尝试过测试新的  UCC28C43DR? 是否与新模块配合使用? 如果您尝试使用新设计并获得相同的结果、则可能会遇到 PCB 布局问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC GND 的电阻为0欧姆。

     在多个器件中测试新的 UCC28C43DR  时、它可以在一个器件中正常工作、但在另一个器件中会发生故障。 它不是一个 特定的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liang、

    UCC28C43DR 是否在同一器件中出现故障? 这意味着、是否存在一个以上 UCC28C43DR 发生故障的通用器件? 如果是这样、您可能会在该特定器件中遇到 PCB 布局问题。