This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:电压高于输入电压时的 PGOOD 泄漏电流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256091/tps51200-pgood-leakage-current-at-voltages-higher-than-vin

器件型号:TPS51200

我有一个使用+3.3V VIN 的电路。 PGOOD OC 输出通过外部10K 上拉电阻以及一些其他电路上拉至+5V。 数据表指出最大 PGOOD 电压可高达+6.5V。 我遇到的问题不是 TPS51200的特别问题、而是它对由 PGOOD 输出馈送的外部电路的影响。 我想了解在这些条件下 PGOOD 引脚的预期漏电流是多少? 是否有钳位二极管。 此产品说明书只提供非常有限的泄漏电流信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请注意、这个6.5V 电平的 PGOOD 值是绝对最大额定值、并且建议运行条件上升到3.5V、而不是5V。 因此、您当前条件下的预期泄漏电流未知。 当 Vpgood =~Ω(Vvin + 0.2)时、最大预期的泄漏电流为1uA。 但5v =/= 3.3V+0.2V。 您能给我更多关于"它有什么影响"的详细信息吗? 此处链接了以下公共主题 、其中涵盖了 PGOOD 在5V 时的类似情形、您可能会看到并对此进行解释。 但是、哪些因素可能会有所帮助:

    • 如果无法将 PGOOD 上拉至 VIN/3.3V:可尝试增大此处的 PGOOD 上拉电阻器电阻。 TI 推荐在此处使用1kΩ-100kΩ、可以在此处 链接的数据表第12页的第7.3.6节中看到该内容。 因此、可以将此10kΩ 增加到更高的值。 这可能有用、也可能不有用。
    • 另一个建议是尝试将 PGOOD 上拉至 VIN 或3.3V、而不是5V。 这样可使其处于建议的工作范围内、因此泄漏电流是已知的、或者如果还不知道的话、将处于理想情况下的水平。

    谢谢。
    字段