请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS51200 我有一个使用+3.3V VIN 的电路。 PGOOD OC 输出通过外部10K 上拉电阻以及一些其他电路上拉至+5V。 数据表指出最大 PGOOD 电压可高达+6.5V。 我遇到的问题不是 TPS51200的特别问题、而是它对由 PGOOD 输出馈送的外部电路的影响。 我想了解在这些条件下 PGOOD 引脚的预期漏电流是多少? 是否有钳位二极管。 此产品说明书只提供非常有限的泄漏电流信息。