This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:当我使用 LMR16030SDDAR 时、根据提供的官方原理图、输出电压与输入电压相同、因此无法调节。 这就是 SW 和 RT/SYNC 引脚也没有方波的原因

Guru**** 2523940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256018/lmr16030-when-i-use-lmr16030sddar-according-to-the-official-schematic-provided-the-output-voltage-is-the-same-as-the-input-voltage-and-cannot-be-adjusted-this-is-why-the-sw-and-rt-sync-pins-also-do-not-have-square-waves

器件型号:LMR16030

使用 LMR16030SDDAR 时、根据提供的官方原理图、输出电压与输入电压相同、因此无法进行调节。 这就是 SW 和 RT/SYNC 引脚也没有方波的原因