This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431LI-Q1:频率响应

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255189/tl431li-q1-frequency-response

器件型号:TL431LI-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431TL431LI

您好、TI 工程师!

我正在使用 TL431LIBQ 来设计 单开关正向转换器的反馈补偿网络。 在这方面、我有两个问题、

1.数据表中的图 6有 TL431的频率响应。 您能否解释一下它指的是什么电压增益? 这是否会对我们电源的开关频率造成一定的限制?

2.图中还有动态阻抗与频率间的关系曲线 8如下所示:

在数据表中、我们提到了动态阻抗约为0.3 Ω 至0.75 Ω、但图 8这似乎会随频率的变化而变化。 那么、在偏置 TL431时、是否需要考虑开关频率和该阻抗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samir:  

    在解释您的问题之前、您能否告诉我您的设计中的开关频率是多少?  

    此致、

    A·西拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    感谢您的答复。 为300kHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samir:

    该频率响应是针对 VREF = VKA 配置进行的。 平带区域表示器件具有良好的调节能力、并且可抑制来自此区域的任何噪声。 动态阻抗图也意味着类似的事情。

    如果电源中有任何超出平带区域的噪声、TL431LI 可能无法有效地对其进行调节、例如阻抗会更高。 您可以认为动态阻抗相当于 LDO 的 PSRR。  

    最棒的酒店

    A·西拉