This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:PSpice 模型请求

Guru**** 2815365 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM25180-Q1, LM25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1256063/lm5180-pspice-model-request

器件型号:LM5180
主题中讨论的其他器件: LM25180-Q1LM25180

您好!

该模型请求是给 TI 的开关转换器团队进行的。 我有一个客户、他是 TI 的客户、他们在设计中使用了 LM25180-Q1器件(远远超出了该元件的范围)、其中"似乎"没有可用的 PSpice 模型。 不过、 LM5180似乎是一种相当接近的反激式转换器类别、我们提供了相应的 PSpice 模型。 不幸的是,它是加密的,在这种状态下它是不可用的。  

目标是将未加密的 PSpice 模型转换为 Saber 模型、因为这是他们选择的仿真器。 我的职位是 Model R&D、担任该硬件/软件职务~20年、而且我确实可以使用 Spice 转 Saber 转换器工具(该工具的工作非常出色)。 在执行转换后、验证模型是否与 TI PSpice 仿真"以及"与数据表规格"匹配、然后再转发给客户之前、我会对模型进行"重新加密"。  

Synopsys 已在这个领域与 TI 建立了工作关系和合作关系、并且之前已经提供了未加密模型。 虽然我之前已经和 TI 的很多人谈过、但  Michael Schneider 可能是我在这里最有意义的人。  

紧迫性很高、因此希望我能够 很快收到未加密的 LM5180模型、或者如果您具有  LM25180的局部工作模型、该模型将会更加出色。

非常感谢。

B·凯利

bryan.kelly@synopsys.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您与我们取得联系并帮助客户使用我们的车型。  您可以将 LM5180模型用于 LM25180。 这两个电路采用相同的逻辑、但后者在某些引脚中具有较低的最大额定电压、但这些电路不会影响 PSpice 建模。

    请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,你好。。。 你似乎没有读过"所有"或理解我之前写的内容。 我请求未加密模型。 请在我之前的请求中查看原因详情。 谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我误解了它。  我无法在此处发布模型、因为我们需要 NDA 共享未加密模型。  让我们通过电子邮件进行通信。

    对误解道歉。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢... 我们有一个。