This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100R044:关于体二极管

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255500/lmg2100r044-about-body-diode

器件型号:LMG2100R044

您好!

我在数据表中找不到体二极管规格、您能突出显示这些规格吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    GaN FET 没有体二极管。  我们的论文《 GaN 是否具有体二极管》对这一点进行了进一步说明。 -了解 GaN 的第三象限操作。 谷歌搜索还将提供更多的资源,以 补充这一阅读。  

    此致!
    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    我们是否可以将 LMG2100R044用于 BLDC 电机驱动器应用? 我们是否应该添加体二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alikaan:

    GaN 器件仍可以在第三象限导通。 对于具有集成驱动器的半桥 LMG2100R044、每个 FET 在器件关断时从源极传导到漏极、并具有1.6V 的压降。 如果您的系统需要散热要求、可以反并联添加一个二极管。

    此致!
    K·沃尔夫