This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A78:半桥 VS 全桥

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255199/tps7a78-half-bridge-vs-full-bridge

器件型号:TPS7A78

您好、支持团队、

我的客户询问全桥和半桥之间的优势和劣势是什么、您能支持吗?

全桥可以通过更小的电容实现相同的负载电流、全桥有什么缺点?

谢谢。

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji:

    我正在查看您的问题、并将在3个工作日内回复。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephen-San,

    感谢您的答复。 请在收到您的反馈后尽快告知我。 由于设计问题、他们没有足够的时间等待。

    谢谢。

    池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koji-San:

    全桥运行方式可实现更小的 Cs 和 Cscin 值、从而使设计更便宜并且可能更紧凑(但紧凑性也基于器件必要的额定电压)。

    半桥运行将提供稍好的传导发射。  我们即将发布新的 EVM、其中包含一些预合规性 EMI 测试数据。  一些客户使用电容压降解决方案、并通过在交流输入的中性线上放置电流检测电阻器来直接测量电流。  这些客户将需要使用半桥电路、以便他们不需要在数字逻辑(FPGA、MCU 等)的中性点和 GND 之间放置隔离栅。

    谢谢。

    斯蒂芬