This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840-Q1:TPS3840-Q1之间的差异

Guru**** 2508635 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV840-Q1, TPS3840-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255871/tlv840-q1-difference-between-tps3840-q1

器件型号:TLV840-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3840-Q1

大家好、
您能否帮助我了解 TLV840-Q1和 TPS3840-Q1之间的主要区别?
为什么 TLV840-Q1更便宜、以及在何种情况下需要 TPS3840-Q1?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、奈文、

    主要区别在于 TLV840-Q1的输入电压范围为0.7V 至6V、而 TPS3840-Q1的输入电压范围为1.6V 至10V。

    两者执行与欠压监控相同的功能、但如果监控器需要连接到更高的电压源、则应考虑 TPS3840-Q1。

    希望这一点很清楚。

    谢谢。

    伊萨