This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710-Q1:UCC21710-Q1

Guru**** 2813345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21710, UCC21710-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255398/ucc21710-q1-ucc21710-q1

器件型号:UCC21710-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21710

团队、您好!

我计划在我的一个项目中使用 UCC21710。 我对 UCC21710-Q1当前的引脚有几个问题。

 

我已经浏览了 UCC21710-Q1 IC 的数据表。 它具有过流保护引脚。 (引脚编号2、OC)

我想了解如何针对 SiC MOSFET 使用此引脚。

我们是否有关于 SiC MOSFET 的此 IC 的任何应用手册?

IGBT 可提供大多数数据。 但是、我们无法在 SiC MOSFET 中使用去饱和功能、而德州也不推荐这种功能。

我想了解如何针对 SiC MOSFET 使用此引脚。

我计划在 MOSFET 桥臂中配合分流电阻使用此引脚。

我们是否有关于 SiC MOSFET 的此 IC 的任何应用手册?

 

谢谢。此致、

B·舒本

+91 8484 860 263  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    感谢您的联系。  DESAT 是最常见的过流保护电路、由于易于实现、因此是许多应用的默认选择。 不过、IGBT 和 SiC MOSFET 之间存在固有差异(它们的 I-V 曲线)、这使得 DESAT 保护与 SiC MOSFET 相比更适合 IGBT。  

    对于 UCC21710-Q1、请参阅数据表的第9.2.2.6.3节(第39页)、其中讨论了如何将 OC 引脚用于基于分流电阻器的 IGBT 或 SiC。 在前面的部分(9.2.2.6.2)中、数据表还讨论了如何将 OC 引脚用作 IGBT 和 SiC 模块的 DESAT。 您还可以参阅以下应用手册的第33页:

    SiC 栅极驱动器基础知识电子书(TI.com)

    如果您还有其他问题或说明、敬请告知。  

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pratik、我已经完成了第9.2.2.6.3节。

    我想知道 RFLT 和 CFLT 的计算和选择标准。  

    我如何确保 MOSFET 在正确的时间关断。  

    您是否有任何有关计算的应用手册?

    我们可以简短地打电话进行讨论吗?

    此致

    B·舒本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    请参阅以下典型值:

    Rshunt 的值选择在很大程度上取决于正在使用的 SiC MOSFET 及其 I-V 曲线。 如果您能提供这些详细信息、我们可以为您提供更详细的指导。  

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!  

    我们计划在 应用中使用 sct018h65g3ag SiC MOSFET。

    数据表链接:  

    https://www.st.com/en/power-transistors/sct018h65g3ag.html

    您现在可以建议这些值、但 我们想了解详细的计算。

    电话进行详细讨论将对我们有所帮助。

    此致

    B·舒本

    +91 8484 860 263

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们希望在20A 进行过流检测。 并且我们想知道 MOSFET 将如何关断?  

    它是否在内部下拉并传达故障? 或者只会传达故障、我们必须切断 PWM 线路和电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    感谢您的跟进问题和详细信息。

    Rs =(0.7V-0V)/20A = 35 mΩ。 这就是根据需要检测的电流 来设计 Rshunt 以实现过流保护的方法。

    RFLT 和 CFLT 只是 R 和 C 滤波器、上面推荐的值应该没有问题。 需要注意的一点是 C_FLT 值、我们提供范围的原因是、如果使用100pF 电容器、响应时间将更快、  但是噪声性能不如10nF 电容器好、但使用10nF 电容器会增加 OC 引脚检测的 RC 时间常数。

    如下所示、该器件受 RC 滤波器的影响、因此您需要根据所需的响应速度和希望在 OC 引脚上滤除的噪声量来选择电容值。

    为了回答第二部分问题、我们设置了抗尖峰脉冲滤波时间"tOCFIL"-(典型值120ns)、在此时间之后、在检测到 OC 后 OUTH 变为高阻态模式。 检测到 OC 且 IC 中的 FLT 引脚变为低电平之后的时间由"tOCFLT"-(530ns)给出、该时间远短于 SiC MOSFET 的短路耐受时间、然后我们具有软关断机制、该机制在栅极 信号开始变为低电平、直到栅极电压达到 VCLAMPTH、然后当 OUTL 变为低电平时。  

    您不必切断 PWM 线路或电源信号、因为一旦与 FLT 进行通信并且 nFLT 引脚下拉至低电平、栅极驱动器 OUT 被下拉至低电平。

    我们相信并希望这能解答您的问题。 如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致!

    普拉蒂克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pratik、您好!  

    我已经选择了 Rshunt 值。 我对 Rflt 和 Cflt 更感兴趣。  

    因为此时间可能会损坏 MOSFET。

    您能否指导我们如何使用 MOSFET 的 I_V 特性选择正确的值?]

    此致

    舒伯姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubham:

    如前所述、RFLT 和 CFLT 用于滤波目的。 我之前也分享了它们的推荐值、RFLT = 1kΩ、CFLT = 100pF-10nF (XR7推荐)。 CFLT 的值有一个范围、因为它在很大程度上取决于要滤除的系统噪声和截止频率。 10nF 具有更高的截止频率并滤除更多噪声、但 RC 时间常数会更大(10us)。然而、如果您选择100pF 电容器、您将无法滤除10nF 的噪声频率、但您最终会得到100ns 的 RC 时间常数。 鉴于 SiC MOSFET 的短路耐受时间非常短(例如、对于800V 总线电压、可以高达3.6us)、我们建议使用小电容器(100pF-10pF)并设计系统布局、使其在噪声方面更加稳健。

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    普拉蒂克