This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:在每个放电周期中电池始终变为低电平的备用时间。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, GPCCHEM, BQ40Z50, BQSTUDIO, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250482/bq40z50-r1-backup-time-from-battery-always-going-low-with-each-discharge-cycle

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO、GPCRB、 BQ40Z50-R2、GPCCHEM

您好!

我们在使用 BQ40Z50芯片的其中一个实施中发现了问题。 每次我们执行放电循环时、我们会看到较少的备用时间。 例如、首次从50%放电至10%时、如果我们看到1小时、对于下一个周期、我们将看到大约30分钟的放电时间、然后是下一个周期、即20分钟、然后它继续下降。 我们想知道备份时间如何 变化,以及导致备份时间缩短的原因是什么。 我们尝试使用寄存器设置来禁用阻抗跟踪算法、认为该算法可能导致了这种情况、但没有效果。 请分享您对此的看法。

此致、

乔治·普里扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyan:

    请共享显示此行为的.gg 文件和测试日志、以便我们进行分析。 电量监测计可能会重新计算较低的 FCC、这会减少运行时间、因为没有一些数据、我们将无法高效地提供帮助。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keller:

    我明天要共享.gg 文件。 您能告诉我、您在这里提到了哪个测试日志以及如何生成它吗? 此外、您还可以列出影响 FCC 降低的主要因素。 我可以在获取.gg 文件时以及在调试期间查看这些参数。 了解有助于降低 FCC 的几个参数有助于我们从某个角度开始。 另外、我想知道如果我通过操作制造状态寄存器中的 Gauging ENABLE 位来禁用阻抗跟踪算法、会发生什么情况。 此选项是否会停止阻抗跟踪算法并停止重新计算 FCC? 是这样工作的吗?

    谢谢。

    乔治·普里扬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyan:

    我们提到的仪表日志文件是您点击 BQStudio 主寄存器页面上的"start logging"时生成的文件。 在测试过程中、我们始终建议捕捉行为日志以查看所有寄存器、这是确定根本原因的最快方法。

    最常见的 FCC 受多个因素的影响:

    • RA 表损坏/未正确记忆
    • QMax 未记忆
    • 应用的 Load Select 设置不正确
    • 充电终止(VCT)设置不正确、无法应用
    • 端接电压设置过高-在平坦区域
    • 热参数 temp A 或 temp K 对于电芯建模不正确
    • 完成无 GPCRB 的低温测试
    • 在无弛豫的情况下、从恒定循环累积的 CC 误差(大于20个周期)
    • 等等

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keller:

    请在下面找到。 GG 文件内容供参考。

    此致、

    PG

    *德州仪器数据闪存文件
    *文件创建星期五7月21 15:27:05 2023
    *
    *器件型号4500
    *固件版本3.09
    *内部版本73
    *订单号0
    *
    * bqz 器件型号4500
    * bqz 固件版本3.09
    * bqz 构建编号73
    *
    *字段顺序:类名  子类名称  参数名称  参数值  显示单位
    校准 电压 电芯增益 12101 -
    校准 电压 Pack 增益 49669 -
    校准 电压 BAT 增益 48936 -
    校准 电流 CC 增益 0.966 m Ω
    校准 电流 容量增益 0.966 m Ω
    校准 电流失调 CC 偏移 0 -
    校准 电流失调 库仑计数器偏移样本 64 -
    校准 电流失调 电路板偏移 0 -
    校准 电流失调 CC 自动配置 3 十六进制
    校准 电流失调 CC 自动偏移 0 -
    校准 温度 内部温度偏移 0 â°C
    校准 温度 外部1温度偏移 0 â°C
    校准 温度 外部2温度偏移 0 â°C
    校准 温度 外部3温度偏移 0 â°C
    校准 温度 外部4温度偏移 0 â°C
    校准 内部温度模型 内部增益 -12143 -
    校准 内部温度模型 INT 基址偏移 6232 -
    校准 内部温度模型 INT 最小 AD 0 -
    校准 内部温度模型 内部最高温度 6232 0.1°K
    校准 电芯温度模型 系数 A1 -11130 -
    校准 电芯温度模型 系数 A2 19142 -
    校准 电芯温度模型 系数 A3 -19262 -
    校准 电芯温度模型 系数 A4 28203 -
    校准 电芯温度模型 系数 A5 892 -
    校准 电芯温度模型 系数 B1 328 -
    校准 电芯温度模型 系数 B2 -605 -
    校准 电芯温度模型 系数 B3 -2443 -
    校准 电芯温度模型 系数4 4696 -
    校准 电芯温度模型 RC0 11703 -
    校准 电芯温度模型 ADC0寄存器 11703 -
    校准 电芯温度模型 Rpad 0 -
    校准 电芯温度模型 RINT 0 -
    校准 FET 温度模型 系数 A1 -11130 -
    校准 FET 温度模型 系数 A2 19142 -
    校准 FET 温度模型 系数 A3 -19262 -
    校准 FET 温度模型 系数 A4 28203 -
    校准 FET 温度模型 系数 A5 892 -
    校准 FET 温度模型 系数 B1 328 -
    校准 FET 温度模型 系数 B2 -605 -
    校准 FET 温度模型 系数 B3 -2443 -
    校准 FET 温度模型 系数4 4696 -
    校准 FET 温度模型 RC0 11703 -
    校准 FET 温度模型 ADC0寄存器 11703 -
    校准 FET 温度模型 Rpad 0 -
    校准 FET 温度模型 RINT 0 -
    校准 电流死区 死区 3 mA
    校准 电流死区 库仑计数器死区 9 116 nV
    校准 互连电阻 电池芯1 0 m Ω
    校准 互连电阻 电池芯2 0 m Ω
    校准 互连电阻 电池芯3 0 m Ω
    校准 互连电阻 电池芯4 0 m Ω
    设置 配置 充电配置 0 十六进制
    设置 配置 FET 选项 0 十六进制
    设置 配置 SBS 监测配置 0 十六进制
    设置 配置 SBS 配置 60 十六进制
    设置 配置 授权配置 0 十六进制
    设置 配置 功率配置 0 十六进制
    设置 配置 IO 配置 0 十六进制
    设置 配置 GPIO 密封访问配置 0 十六进制
    设置 配置 标志映射设置1 0 十六进制
    设置 配置 标志映射设置2 0 十六进制
    设置 配置 标志映射设置3 0 十六进制
    设置 配置 标志映射设置4 0 十六进制
    设置 配置 LED 配置 00d0 十六进制
    设置 配置 温度启用 6 十六进制
    设置 配置 温度模式 4 十六进制
    设置 配置 DA 配置 1 十六进制
    设置 配置 SOC 标志配置 A 0c8c 十六进制
    设置 配置 SOC 标志配置 B 008C 十六进制
    设置 配置 均衡配置 1 十六进制
    设置 配置 IT 电量监测配置 d0fe 十六进制
    设置 配置 IT 电量监测外部 001A 十六进制
    设置 配置 提升的降低配置 15 十六进制
    设置 保险丝 PF 保险丝 A 0 十六进制
    设置 保险丝 PF 保险丝 B 0 十六进制
    设置 保险丝 PF 保险丝 C 0 十六进制
    设置 保险丝 PF 保险丝 D 0 十六进制
    设置 保险丝 最小熔丝电压 3500 mV
    设置 保险丝 保险丝熔断超时 30 s
    设置 保险丝 GPIO 超时 30 s
    设置 BTP 初始放电设置 150 mAh
    设置 BTP 初始电荷设置 175 mAh
    设置 SMBus 地址 16 -
    设置 SMBus 地址检查 伊亚 -
    设置 寿命 使用寿命配置 0 十六进制
    设置 寿命 时间 RSOC 阈值 A 95 %
    设置 寿命 时间 RSOC 阈值 B 90 %
    设置 寿命 时间 RSOC 阈值 C 80 %
    设置 寿命 时间 RSOC 阈值 D 50 %
    设置 寿命 时间 RSOC 阈值 E 20 %
    设置 寿命 时间 RSOC 阈值 F 10 %
    设置 寿命 时间 RSOC 阈值 G 5 %
    设置 保护 保护配置 0 十六进制
    设置 保护 启用保护功能 A FF 十六进制
    设置 保护 启用保护功能 B 7f 十六进制
    设置 保护 启用保护功能 C D5 十六进制
    设置 保护 启用保护功能 D 0f 十六进制
    设置 永久性故障 启用的 PF A 0 十六进制
    设置 永久性故障 已启用 PF B 0 十六进制
    设置 永久性故障 支持的 PF C 0 十六进制
    设置 永久性故障 已启用 PF D 0 十六进制
    设置 AFE AFE 保护控制 70 十六进制
    设置 AFE ZVCHG 退出阈值 2200 mV
    设置 制造部 Mfg Status init 0 十六进制
    设置 累积电荷 累积放电阈值 -1000 mAh
    设置 累积电荷 累积电荷阈值 1000 mAh
    高级充电算法 温度范围 T1温度 0 â°C
    高级充电算法 温度范围 T2温度 12 â°C
    高级充电算法 温度范围 T5温度 20 â°C
    高级充电算法 温度范围 T6温度 25 â°C
    高级充电算法 温度范围 T3温度 30 â°C
    高级充电算法 温度范围 T4温度 55 â°C
    高级充电算法 温度范围 迟滞温度 1 â°C
    高级充电算法 低温充电 电流低电平 132 mA
    高级充电算法 低温充电 当前药品 352 mA
    高级充电算法 低温充电 电流高电平 264 mA
    高级充电算法 低温充电 电压 4000 mV
    高级充电算法 标准充电温度低 电流低电平 1980年 mA
    高级充电算法 标准充电温度低 当前药品 4004 mA
    高级充电算法 标准充电温度低 电流高电平 2992 mA
    高级充电算法 标准充电温度低 电压 4200 mV
    高级充电算法 标准充电温度高 电流低电平 1980年 mA
    高级充电算法 标准充电温度高 当前药品 4004 mA
    高级充电算法 标准充电温度高 电流高电平 2992 mA
    高级充电算法 标准充电温度高 电压 4200 mV
    高级充电算法 高温充电 电流低电平 1012 mA
    高级充电算法 高温充电 当前药品 1980年 mA
    高级充电算法 高温充电 电流高电平 1496 mA
    高级充电算法 高温充电 电压 4000 mV
    高级充电算法 Rec 温度充电 电流低电平 2508 mA
    高级充电算法 Rec 温度充电 当前药品 4488 mA
    高级充电算法 Rec 温度充电 电流高电平 3520 mA
    高级充电算法 Rec 温度充电 电压 4100 mV
    高级充电算法 预充电 电流 88 mA
    高级充电算法 充电维护 电流 44 mA
    高级充电算法 电压范围 预充电启动电压 2500 mV
    高级充电算法 电压范围 充电电压低 2900 mV
    高级充电算法 电压范围 中等充电电压 3600 mV
    高级充电算法 电压范围 充电电压高 4000 mV
    高级充电算法 电压范围 充电电压迟滞 0 mV
    高级充电算法 SoC 范围 收费 SoC Med 50 %
    高级充电算法 SoC 范围 为 SoC 充电为高电平 75 %
    高级充电算法 SoC 范围 充电 SoC 迟滞 1 %
    高级充电算法 降低模式1 周期阈值 50 -
    高级充电算法 降低模式1 SOH 阈值 95 %
    高级充电算法 降低模式1 运行时阈值 8760 h
    高级充电算法 降低模式1 电压降级 10 mV
    高级充电算法 降低模式1 电流下降 10 %
    高级充电算法 降低模式2 周期阈值 150 -
    高级充电算法 降低模式2 SOH 阈值 80 %
    高级充电算法 降低模式2 运行时阈值 17520 h
    高级充电算法 降低模式2 电压降级 40 mV
    高级充电算法 降低模式2 电流下降 20 %
    高级充电算法 降低模式3 周期阈值 350 -
    高级充电算法 降低模式3 SOH 阈值 60 %
    高级充电算法 降低模式3 运行时阈值 26280 h
    高级充电算法 降低模式3 电压降级 70 mV
    高级充电算法 降低模式3 电流下降 40 %
    高级充电算法 降低模式 周期计数开始运行时 1 -
    高级充电算法 降低模式 运行时更新间隔 10 h
    高级充电算法 降低模式 运行时降低 0 小时
    高级充电算法 CS 降低 温度阈值 50 â°C
    高级充电算法 CS 降低 电压阈值 4200 mV
    高级充电算法 CS 降低 时间间隔 300 s
    高级充电算法 CS 降低 三角接线电压 25 mV
    高级充电算法 CS 降低 最小 CV 3000 mV
    高级充电算法 终止配置 充电项收尾电流 250 mA
    高级充电算法 终止配置 充电终止电压偏移 75 mV
    高级充电算法 终止配置 充电终止充电电压 4200 mV
    高级充电算法 充电变化率 当前速率 1 步骤
    高级充电算法 充电变化率 电压速率 1 步骤
    高级充电算法 充电损耗补偿 CCC 电流阈值 3520 mA
    高级充电算法 充电损耗补偿 CCC 电压阈值 4200 mV
    高级充电算法 IR 校正 平均间隔 12 s
    高级充电算法 电芯平衡配置 Bal Time/mAh 电池1 367 S/mAh
    高级充电算法 电芯平衡配置 平衡时间/mAh 电池2-4 514 S/mAh
    高级充电算法 电芯平衡配置 最小开始余额增量 3 mV
    高级充电算法 电芯平衡配置 放松平衡间隔 18000 s
    高级充电算法 电芯平衡配置 用于平衡的最小 RSOC 80 %
    高级充电算法 电芯平衡配置 在睡眠模式下启动 Bal 的 RSOC 95 %
    高级充电算法 电芯平衡配置 Bal 处于睡眠状态的结束 RSOC 60 %
    高级充电算法 电芯平衡配置 Bal 处于睡眠状态的开始时间 100 小时
    高级充电算法 提升降低 ERM 复位 RSOC 阈值 85 %
    高级充电算法 提升降低 ERM 复位电压阈值 3700 mV
    高级充电算法 提升降低 ERM RSOC 阈值 90 %
    高级充电算法 提升降低 ERM 电压阈值 4000 mV
    高级充电算法 提升降低 ERM 时间阈值 10000 小时
    高级充电算法 提升降低 ERETM RSOC 阈值 90 %
    高级充电算法 提升降低 ERETM 电压阈值 4200 mV
    高级充电算法 提升降低 ERETM 温度阈值 39.1 â°C
    高级充电算法 提升降低 ERETM 温度最大阈值 49.1 â°C
    高级充电算法 提升降低 ERETM 时间阈值 10000 小时
    高级充电算法 提升降低 ERETM 充电电压 3900 mV
    高级充电算法 提升降低 累积 ERM 时间 0 小时
    高级充电算法 提升降低 累积 ERETM 时间 0 小时
    高级充电算法 提升降低 ERETM 状态 3 -
    电源 电源 有效更新电压 3500 mV
    电源 关断 关断电压 1750 mV
    电源 关断 关断时间 10 s
    电源 关断 IO 关断延迟 1 250毫秒
    电源 关断 IO 关断超时 8 250毫秒
    电源 关断 PF 关断电压 1750 mV
    电源 关断 PF 关断时间 10 s
    电源 关断 PS 关断电压 2500 mV
    电源 关断 PS NoLoadResCap 阈值 0 mAh
    电源 关断 充电器存在阈值 3000 mV
    电源 睡眠 休眠电流 10 mA
    电源 睡眠 总线超时 5 s
    电源 睡眠 电压时间 5 s
    电源 睡眠 当前时间 20 s
    电源 睡眠 唤醒比较器 0 十六进制
    电源 配送 FET 关断时间 10 s
    电源 配送 延迟 20 s
    电源 配送 自动发货时间 1440 最小值
    电源 电源关闭 超时 30 最小值
    电源 手动 FET 控制 MFC 延迟 60 0.25s
    电源 IATA IATA 配置 3 -
    电源 IATA IATA 延迟时间 10 s
    电源 IATA IATA RSOC 阈值 30 %
    电源 IATA IATA DeltaV 阈值 50 mV
    电源 IATA IATA Delta RSOC 3 %
    电源 IATA IATA 唤醒关联 10 %
    电源 IATA IATA 最低温度 10 â°C
    电源 IATA IATA 最高温度 40 â°C
    电源 IATA IATA 最小电压 3000 mV
    电源 IATA IATA 最大电压 4350 mV
    电源 IATA 商店 IATA RM mAh 0 mAh
    电源 IATA 商店 IATA RM CWH 0 CWH
    电源 IATA 商店 IATA FCC mAh 0 mAh
    电源 IATA 商店 IATA FCC CWH 0 CWH
    电源 IATA 商店 IATA 标志 0 -
    电源 意外唤醒 延迟 2 s
    电源 意外唤醒 计数 3 -
    LED 支持 LED 配置 LED 闪光周期 512 488us
    LED 支持 LED 配置 LED 闪烁周期 1024 488us
    LED 支持 LED 配置 LED 延迟 100 488us
    LED 支持 LED 配置 LED 保持时间 4 s
    LED 支持 LED 配置 LED FC 时间 60 分钟
    LED 支持 LED 配置 CHG 闪光警报 10 %
    LED 支持 LED 配置 CHG 阈值1 0 %
    LED 支持 LED 配置 CHG 阈值2 20 %
    LED 支持 LED 配置 CHG 阈值3 40 %
    LED 支持 LED 配置 CHG 阈值4 60 %
    LED 支持 LED 配置 CHG 阈值5 80 %
    LED 支持 LED 配置 DSG 闪光灯警报 10 %
    LED 支持 LED 配置 DSG 阈值1 0 %
    LED 支持 LED 配置 DSG 阈值2 20 %
    LED 支持 LED 配置 DSG 阈值3 40 %
    LED 支持 LED 配置 DSG 阈值4 60 %
    LED 支持 LED 配置 DSG 阈值5 80 %
    系统数据 制造商数据 制造商信息 A 长度 32 -
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A01 61 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A02 62 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A03 63 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A04 64 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A05 65 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A06 66 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A07 67 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A08 68 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A09 69 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A10 6A 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A11 6b 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A12 6伏 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A13 6d 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A14 6e 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A15 6f 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A16 70 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A17 71 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A18 72 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A19 73 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A20 74 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A21 75 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A22 76 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A23 77 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A24 7A 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A25 78 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A26 79 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A27 30 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A28 31 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A29 32 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A30 33 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A31 34 十六进制
    系统数据 制造商数据 制造商信息块 A32 35 十六进制
    系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B01 1 十六进制
    系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B02 23 十六进制
    系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B03 45 十六进制
    系统数据 制造商信息 B 制造商信息块 B04 67 十六进制
    系统数据 正直 静态 DF 签名 0 十六进制
    系统数据 正直 静态化学物质 DF 签名 73b5 十六进制
    系统数据 正直 所有 DF 签名 0 十六进制
    SBS 配置 数据 剩余 AH 容量警报 300 mAh
    SBS 配置 数据 剩余 WH 帽警报 432 CWH
    SBS 配置 数据 剩余时间警报 10 最小值
    SBS 配置 数据 初始电池模式 81 十六进制
    SBS 配置 数据 规范信息 31 十六进制
    SBS 配置 数据 制造日期 1980年1月1日 日期
    SBS 配置 数据 序列号 1 十六进制
    SBS 配置 数据 制造商名称 德州仪器(TI) -
    SBS 配置 数据 器件名称 bq40z50-R2 -
    SBS 配置 数据 器件化合物 狮子 -
    寿命 电压 电芯1最大电压 0 mV
    寿命 电压 Cell 2最大电压 0 mV
    寿命 电压 电芯3最大电压 0 mV
    寿命 电压 Cell 4最大电压 0 mV
    寿命 电压 电芯1最小电压 32767 mV
    寿命 电压 电芯2最小电压 32767 mV
    寿命 电压 电芯3最小电压 32767 mV
    寿命 电压 电芯4最小电压 32767 mV
    寿命 电压 最大电芯电压差 0 mV
    寿命 电流 最大充电电流 0 mA
    寿命 电流 最大放电电流 0 mA
    寿命 电流 最大平均 Dsg 电流 0 mA
    寿命 电流 最大平均 Dsg 功率 0 CW
    寿命 温度 最高温度电芯 -128 â°C
    寿命 温度 最低温度电芯 127 â°C
    寿命 温度 电芯温度最大差值 0 â°C
    寿命 温度 最高温度内部传感器 -128 â°C
    寿命 温度 最低温度内部传感器 127 â°C
    寿命 温度 FET 最高温度 -128 â°C
    寿命 安全事件 COV 事件数量 0 活动
    寿命 安全事件 上一个 COV 事件 0 周期数
    寿命 安全事件 CUV 事件数 0 活动
    寿命 安全事件 上一个 CUV 事件 0 周期数
    寿命 安全事件 OCD1事件数量 0 活动
    寿命 安全事件 最后一个 OCD1事件 0 周期数
    寿命 安全事件 OCD2事件数量 0 活动
    寿命 安全事件 最后一个 OCD2事件 0 周期数
    寿命 安全事件 OCC1事件数量 0 活动
    寿命 安全事件 最后一个 OCC1事件 0 周期数
    寿命 安全事件 OCC2事件数量 0 活动
    寿命 安全事件 最后一个 OCC2事件 0 周期数
    寿命 安全事件 AOLD 事件数量 0 活动
    寿命 安全事件 最后一个 AOLD 事件 0 周期数
    寿命 安全事件 ASCD 事件数量 0 活动
    寿命 安全事件 上一个 ASCD 事件 0 周期数
    寿命 安全事件 ASCC 事件数量 0 活动
    寿命 安全事件 上一个 ASCC 事件 0 周期数
    寿命 安全事件 OTC 事件数量 0 活动
    寿命 安全事件 上次 OTC 事件 0 周期数
    寿命 安全事件 OTD 事件数量 0 活动
    寿命 安全事件 上一个 OTD 事件 0 周期数
    寿命 安全事件 OTF 事件数 0 活动
    寿命 安全事件 上一 OTF 事件 0 周期数
    寿命 充电事件 无有效充电期限 0 活动
    寿命 充电事件 最后一个有效充电期限 0 周期数
    寿命 监测事件 QMax 更新数量 0 活动
    寿命 监测事件 上次 QMax 更新 0 周期数
    寿命 监测事件 Ra 更新数 0 活动
    寿命 监测事件 上次 Ra 更新 0 周期数
    寿命 监测事件 Ra 禁用次数 0 活动
    寿命 监测事件 上次 Ra 禁用 0 周期数
    寿命 电源事件 停机次数 0 活动
    寿命 电池均衡 CB 时间电芯1 0 h
    寿命 电池均衡 CB 时间电芯2 0 h
    寿命 电池均衡 CB 时间电芯3 0 h
    寿命 电池均衡 CB 时间电芯4 0 h
    寿命 时间 FW 总运行时间 0 h
    寿命 时间 在 UT RSOC A 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 UT RSOC B 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 UT RSOC C 中花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 UT RSOC D 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 UT RSOC E 中花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 UT RSOC F 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 UT RSOC G 中花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 UT RSOC H 中花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 LT RSOC A 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 LT RSOC B 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 LT RSOC C 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 LT RSOC D 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 LT RSOC E 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 LT RSOC F 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 LT RSOC G 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 LT RSOC H 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 STL RSOC A 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 STL RSOC B 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 STL RSOC C 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 STL RSOC D 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 STL RSOC E 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 STL RSOC F 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 STL RSOC G 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 STL RSOC H 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 RT RSOC A 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 RT RSOC B 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 RT RSOC C 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 RT RSOC D 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 RT RSOC E 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 RT RSOC F 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 RT RSOC G 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 RT RSOC H 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 STH RSOC A 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 STH RSOC B 度过的时间 0 h
    寿命 时间 在 STH RSOC C 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 STH RSOC D 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 STH RSOC E 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 STH RSOC F 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 STH RSOC G 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 STH RSOC H 花费的时间 0 h
    寿命 时间 HT RSOC A 花费的时间 0 h
    寿命 时间 HT RSOC B 花费的时间 0 h
    寿命 时间 HT RSOC C 花费的时间 0 h
    寿命 时间 HT RSOC D 花费的时间 0 h
    寿命 时间 HT RSOC E 花费的时间 0 h
    寿命 时间 HT RSOC F 花费的时间 0 h
    寿命 时间 HT RSOC G 花费的时间 0 h
    寿命 时间 HT RSOC H 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 OT RSOC A 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 OT RSOC B 花费的时间 0 h
    寿命 时间 OT RSOC C 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 OT RSOC D 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 OT RSOC E 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 OT RSOC F 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 OT RSOC G 花费的时间 0 h
    寿命 时间 在 OT RSOC H 花费的时间 0 h
    保护功能 CUV 阈值 2500 mV
    保护功能 CUV 延迟 2 s
    保护功能 CUV 恢复 3000 mV
    保护功能 CUVC 阈值 2400 mV
    保护功能 CUVC 延迟 2 s
    保护功能 CUVC 恢复 3000 mV
    保护功能 COV 阈值低温度 4300 mV
    保护功能 COV 阈值标准温度低 4300 mV
    保护功能 COV 阈值标准温度高 4300 mV
    保护功能 COV 阈值高温 4300 mV
    保护功能 COV 阈值建议温度 4300 mV
    保护功能 COV 延迟 2 s
    保护功能 COV 恢复低温 3900 mV
    保护功能 COV 恢复标准温度低 3900 mV
    保护功能 COV 恢复标准温度高 3900 mV
    保护功能 COV 恢复高温 3900 mV
    保护功能 COV 恢复建议温度 3900 mV
    保护功能 COV 闩锁限制 0 -
    保护功能 COV 计数器解码延迟 10 s
    保护功能 COV 复位 15 s
    保护功能 OCC1 阈值 6000 mA
    保护功能 OCC1 延迟 6 s
    保护功能 OCC2 阈值 8000 mA
    保护功能 OCC2 延迟 3 s
    保护功能 OCC 恢复阈值 -200 mA
    保护功能 OCC 恢复延迟 5 s
    保护功能 OCD1 阈值 -14000 mA
    保护功能 OCD1 延迟 6 s
    保护功能 OCD2 阈值 -16000 mA
    保护功能 OCD2 延迟 3 s
    保护功能 OCD 恢复阈值 200 mA
    保护功能 OCD 恢复延迟 5 s
    保护功能 OCD 闩锁限制 0 -
    保护功能 OCD 计数器解码延迟 10 s
    保护功能 OCD 复位 15 s
    保护功能 AOLD 闩锁限制 0 -
    保护功能 AOLD 计数器解码延迟 10 s
    保护功能 AOLD 恢复 5 s
    保护功能 AOLD 复位 15 s
    保护功能 AOLD 阈值 F4 十六进制
    保护功能 ASCC 闩锁限制 0 -
    保护功能 ASCC 计数器解码延迟 10 s
    保护功能 ASCC 恢复 5 s
    保护功能 ASCC 复位 15 s
    保护功能 ASCC 阈值 77 十六进制
    保护功能 ASCD 闩锁限制 0 -
    保护功能 ASCD 计数器解码延迟 10 s
    保护功能 ASCD 恢复 5 s
    保护功能 ASCD 复位 15 s
    保护功能 ASCD 阈值1 77 十六进制
    保护功能 ASCD 阈值2 E7 十六进制
    保护功能 OTC 阈值 55 â°C
    保护功能 OTC 延迟 2 s
    保护功能 OTC 恢复 50 â°C
    保护功能 OTD 阈值 60 â°C
    保护功能 OTD 延迟 2 s
    保护功能 OTD 恢复 55 â°C
    保护功能 OTF 阈值 80 â°C
    保护功能 OTF 延迟 2 s
    保护功能 OTF 恢复 65 â°C
    保护功能 UTC 阈值 0 â°C
    保护功能 UTC 延迟 2 s
    保护功能 UTC 恢复 5 â°C
    保护功能 UTD 阈值 0 â°C
    保护功能 UTD 延迟 2 s
    保护功能 UTD 恢复 5 â°C
    保护功能 HWD 延迟 10 s
    保护功能 PTO (动力输出) 充电阈值 2000年 mA
    保护功能 PTO (动力输出) 挂起阈值 1800 mA
    保护功能 PTO (动力
    输出) 延迟 1800 s 保护功能 PTO (动力输出) 复位 2 mAh 保护功能 首席技术官 充电阈值 2500 mA 保护功能 首席技术官 挂起阈值 2000年 mA 保护功能 首席技术官 延迟 54000 s 保护功能 首席技术官 复位 2 mAh 保护功能 OC 阈值 300 mAh 保护功能 OC 恢复 2 mAh 保护功能 OC RSOC 恢复 90 % 保护功能 CHGV 阈值 500 mV 保护功能 CHGV 延迟 30 s 保护功能 CHGV 恢复 -500 mV 保护功能 CHGC 阈值 500 mA 保护功能 CHGC 延迟 2 s 保护功能 CHGC 恢复阈值 100 mA 保护功能 CHGC 恢复延迟 2 s 保护功能 PCHGC 阈值 50 mA 保护功能 PCHGC 延迟 2 s 保护功能 PCHGC 恢复阈值 10 mA 保护功能 PCHGC 恢复延迟 2 s 永久失效 SUV 阈值 2200 mV 永久失效 SUV 延迟 5 s 永久失效 SOV 阈值 4500 mV 永久失效 SOV 延迟 5 s 永久失效 SOCC 阈值 10000 mA 永久失效 SOCC 延迟 5 s 永久失效 SOCD 阈值 -10000 mA 永久失效 SOCD 延迟 5 s 永久失效 SOT 阈值 65 â°C 永久失效 SOT 延迟 5 s 永久失效 SOTF 阈值 100 â°C 永久失效 SOTF 延迟 5 s 永久失效 热敏电阻开路 阈值 -50 â°C 永久失效 热敏电阻开路 延迟 5 s 永久失效 热敏电阻开路 FET 差值 20 â°C 永久失效 热敏电阻开路 电池差值 20 â°C 永久失效 QIM 增量阈值 15 % 永久失效 QIM 延迟 2 更新 永久失效 CB 最大阈值 240 h 永久失效 CB 增量阈值 40 h 永久失效 CB 延迟 2 周期数 永久失效 VIMR 检查电压 3500 mV 永久失效 VIMR 检查电流 10 mA 永久失效 VIMR 增量阈值 500 mV 永久失效 VIMR 增量延迟 5 s 永久失效 VIMR 持续时间 100 s 永久失效 VIMA 检查电压 3700 mV 永久失效 VIMA 检查电流 50 mA 永久失效 VIMA 增量阈值 200 mV 永久失效 VIMA 延迟 5 s 永久失效 IMP 增量阈值 300 % 永久失效 IMP 最大阈值 400 % 永久失效 IMP Ra 更新计数 2 计数 永久失效 CD 阈值 0 mAh 永久失效 CD 延迟 2 周期数 永久失效 CFET 关闭阈值 5 mA 永久失效 CFET 关断延迟 5 s 永久失效 DFET 关闭阈值 -5 mA 永久失效 DFET 关断延迟 5 s 永久失效 保险丝 阈值 5 mA 永久失效 保险丝 延迟 5 s 永久失效 晶圆 阈值 100 - 永久失效 晶圆 延迟周期 2 s 永久失效 晶圆 比较期间 5 s 永久失效 AFEC 阈值 100 - 永久失效 AFEC 延迟周期 5 s 永久失效 2 LVL 延迟 5 s PF 状态 器件状态数据 安全警报 A 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 安全状态 A 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 Safety Alert B 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 安全状态 B 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 安全警报 C 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 安全状态 C 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 安全警报 D 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 安全状态 D 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 PF 警报 A 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 PF 状态 A 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 PF 警报 B 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 PF 状态 B 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 PF 警报 C 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 PF 状态 C 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 PF 警报 D 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 PF 状态 D 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 保险丝标志 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 运行状态 A 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 运行状态 B 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 温度范围 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 充电状态 A 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 充电状态 B 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 监测状态 0 十六进制 PF 状态 器件状态数据 IT 状态 0 十六进制 PF 状态 器件电压数据 Cell 1电压 0 mV PF 状态 器件电压数据 Cell 2电压 0 mV PF 状态 器件电压数据 Cell 3电压 0 mV PF 状态 器件电压数据 Cell 4电压 0 mV PF 状态 器件电压数据 电池直流电压 0 mV PF 状态 器件电压数据 电池组电压 0 mV PF 状态 器件电流数据 电流 0 mA PF 状态 器件温度数据 内部温度 -273.2 â°C PF 状态 器件温度数据 外部1温度 -273.2 â°C PF 状态 器件温度数据 外部2温度 -273.2 â°C PF 状态 器件温度数据 外部3温度 -273.2 â°C PF 状态 器件温度数据 外部4温度 -273.2 â°C PF 状态 器件电量监测数据 电芯1 Dod0 0 - PF 状态 器件电量监测数据 电芯2 Dod0 0 - PF 状态 器件电量监测数据 电芯3 Dod0 0 - PF 状态 器件电量监测数据 电芯4 Dod0 0 - PF 状态 器件电量监测数据 消耗的电荷 0 mAh PF 状态 AFE 寄存器 AFE 中断状态 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE FET 状态 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE RXIN 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE 锁存状态 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE 中断启用 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE FET 控制 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE RXIEN 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE 寄存器 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE 返回值 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE RHINT 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE 电芯平衡 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE AD /CC 控制 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE ADC 多路复用器 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE LED 输出 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE 状态控制 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE LED/唤醒控制 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE 保护控制 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE OCD 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE SCC 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE SCD1 0 十六进制 PF 状态 AFE 寄存器 AFE SCD2 0 十六进制 黑盒 安全状态 1状态状态 A 0 十六进制 黑盒 安全状态 第1个状态状态 B 0 十六进制 黑盒 安全状态 第1安全状态 C 0 十六进制 黑盒 安全状态 第1个安全状态 D 0 十六进制 黑盒 安全状态 下一个事件的第1次发生 0 s 黑盒 安全状态 第二状态状态 A 0 十六进制 黑盒 安全状态 第二状态状态 B 0 十六进制 黑盒 安全状态 第二安全状态 C 0 十六进制 黑盒 安全状态 第二安全状态 D 0 十六进制 黑盒 安全状态 下一个事件的第二次发生 0 s 黑盒 安全状态 第三状态状态 A 0 十六进制 黑盒 安全状态 第三状态状态 B 0 十六进制 黑盒 安全状态 第3安全状态 C 0 十六进制 黑盒 安全状态 第3安全状态 D 0 十六进制 黑盒 安全状态 第三次参加下一个事件 0 s 黑盒 PF 状态 第1个 PF 状态 A 0 十六进制 黑盒 PF 状态 第1个 PF 状态 B 0 十六进制 黑盒 PF 状态 第1个 PF 状态 C 0 十六进制 黑盒 PF 状态 第1个 PF 状态 D 0 十六进制 黑盒 PF 状态 下一个事件的第1次发生 0 s 黑盒 PF 状态 第2个 PF 状态 A 0 十六进制 黑盒 PF 状态 第2个 PF 状态 B 0 十六进制 黑盒 PF 状态 第2个 PF 状态 C 0 十六进制 黑盒 PF 状态 第2个 PF 状态 D 0 十六进制 黑盒 PF 状态 下一个事件的第二次发生 0 s 黑盒 PF 状态 第3个 PF 状态 A 0 十六进制 黑盒 PF 状态 第3个 PF 状态 B 0 十六进制 黑盒 PF 状态 第3个 PF 状态 C 0 十六进制 黑盒 PF 状态 第3个 PF 状态 D 0 十六进制 黑盒 PF 状态 第三次参加下一个事件 0 s 电量监测 电流阈值 DSG 电流阈值 100 mA 电量监测 电流阈值 CHG 电流阈值 50 mA 电量监测 电流阈值 停止电流 10 mA 电量监测 电流阈值 Dsg 放松时间 1 s 电量监测 电流阈值 CHG 放松时间 60 s 电量监测 设计 设计容量 mAh 7700 mAh 电量监测 设计 设计容量 cWh 7700 CWH 电量监测 设计 设计电压 7700 mV 电量监测 周期 周期计数百分比 90 % 电量监测 FD 设置电压阈值 3000 mV 电量监测 FD 清除电压阈值 3100 mV 电量监测 FD 设置% RSOC 阈值 0 % 电量监测 FD 清除% RSOC 阈值 5 % 电量监测 FC 设置电压阈值 4200 mV 电量监测 FC 清除电压阈值 4100 mV 电量监测 FC 设置% RSOC 阈值 100 % 电量监测 FC 清除% RSOC 阈值 95 % 电量监测 TD 设置电压阈值 3200 mV 电量监测 TD 清除电压阈值 3300 mV 电量监测 TD 设置% RSOC 阈值 6 % 电量监测 TD 清除% RSOC 阈值 8 % 电量监测 TC 设置电压阈值 4200 mV 电量监测 TC 清除电压阈值 4100 mV 电量监测 TC 设置% RSOC 阈值 100 % 电量监测 TC 清除% RSOC 阈值 95 % 电量监测 状态 周期计数 0 - 电量监测 状态 QMax 电芯1 7700 mAh 电量监测 状态 QMax 电芯2 7700 mAh 电量监测 状态 QMax 电芯3 7700 mAh 电量监测 状态 QMax 电芯4 7700 mAh 电量监测 状态 QMax 封装 7700 mAh 电量监测 状态 QMax 周期数 0 - 电量监测 状态 更新状态 0 - 电量监测 状态 EOC 时的电芯1 Chg 电压 4200 mV 电量监测 状态 EOC 时的电芯2 Chg 电压 4200 mV 电量监测 状态 EOC 时的电芯3 Chg 电压 4200 mV 电量监测 状态 EOC 时的电芯4 Chg 电压 4200 mV 电量监测 状态 EOC 时的电流 250 mA 电量监测 状态 平均 I 上次运行时间 -3116 mA 电量监测 状态 平均 P 上次运行时间 -2112 CW 电量监测 状态 三角接线电压 0 mV 电量监测 状态 温度 k 0.15 â°C/256mW 电量监测 状态 温度 A 365 s 电量监测 状态 上次运行的最大平均 I 值 -4109 mA 电量监测 状态 上次运行的最大平均 P 值 -2956 CW 电量监测 涡轮配置 最小系统电压 5600 mV 电量监测 涡轮配置 十秒最大 C 率 -2 C 电量监测 涡轮配置 10毫秒最大 C 率 -4 C 电量监测 涡轮配置 高频电阻 36 m Ω 电量监测 涡轮配置 储备能量% 0 % 电量监测 涡轮配置 涡轮调整系数 1 - 电量监测 IT 配置 负载选择 7 - 电量监测 IT 配置 快速刻度负载选择 3 - 电量监测 IT 配置 LOAD 模式 0 - 电量监测 IT 配置 用户速率 mA 0 mA 电量监测 IT 配置 用户速率- CW 0 CW 电量监测 IT 配置 储备电容- mAh 250 mAh 电量监测 IT 配置 预留资本–CWH 0 CWH 电量监测 IT 配置 预测环境时间 2000年 s 电量监测 IT 配置 设计电阻 96 m Ω 电量监测 IT 配置 电池组电阻 0 m Ω 电量监测 IT 配置 系统电阻 25 m Ω 电量监测 IT 配置 RA 滤波器 80 % 电量监测 IT 配置 Ra 最大差值 15 % 电量监测 IT 配置 参考网格 4 - 电量监测 IT 配置 电阻参数滤波器 65142 - 电量监测 IT 配置 接近 EDV Ra 参数滤波器 59220 - 电量监测 IT 配置 最大电流变化% 10 % 电量监测 IT 配置 电阻更新电压 50 mV 电量监测 IT 配置 QMax 差值 5 % 电量监测 IT 配置 QMax 上限 130 % 电量监测 IT 配置 术语电压 6000 mV 电量监测 IT 配置 终止 V 保持时间 1 s 电量监测 IT 配置 端子电压增量 300 mV 电量监测 IT 配置 端子最小电芯 V 2800 mV 电量监测 IT 配置 最大模拟迭代 30 - 电量监测 IT 配置 仿真近期增量 250 mV 电量监测 IT 配置 快速启动 SOC 10 % 电量监测 IT 配置 最小差值电压 0 mV 电量监测 IT 配置 最大电压差 200 mV 电量监测 IT 配置 DeltaV 最大压差 10 mV 电量监测 平滑处理 平稳的放松时间 1000 s 电量监测 平滑处理 终止平滑启动电芯 V Delta 150 mV 电量监测 平滑处理 终端平滑最终电芯 V Delta 100 mV 电量监测 平滑处理 术语平滑时间 20 s 电量监测 条件标志 最大错误限制 100 % 电量监测 最大误差 时间周期等效值 24 h 电量监测 最大误差 周期增量 0.05 % 电量监测 SoH SOH 负载率 5 心率 RA 表 r_a0 电芯0 R_A 标志 ff55 - RA 表 r_a0 电芯0 R_a 0 67 m Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 1 71 m Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 2 83 m Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 3 110 m Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 4 96 m Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 5 77 m Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 6 96 m Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 7 86 m Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 8 84 m Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 9 82 m Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 10 81 m Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 11 92 m Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 12 103 m Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 13 123 m Ω RA 表 r_a0 电芯0 R_A 14 658 m Ω RA 表 R_A1 电芯1 R_A 标志 ff55 - RA 表 R_A1 电芯1 R_A 0 67 m Ω RA 表 R_A1 电芯1 R_A 1 71 m Ω RA 表 R_A1 电芯1 R_A 2 83 m Ω RA 表 R_A1 电芯1 R_A 3 110 m Ω RA 表 R_A1 电芯1 R_A 4 96 m Ω RA 表 R_A1 电芯1 R_A 5 77 m Ω RA 表 R_A1 电芯1 R_A 6 96 m Ω RA 表 R_A1 电芯1 R_A 7 86 m Ω RA 表 R_A1 电芯1 R_A 8 84 m Ω RA 表 R_A1 电芯1 R_A 9 82 m Ω RA 表 R_A1 电芯1 R_A 10 81 m Ω RA 表 R_A1 电芯1 R_A 11 92 m Ω RA 表 R_A1 电芯1 R_A 12 103 m Ω RA 表 R_A1 电芯1 R_A 13 123 m Ω RA 表 R_A1 电芯1 R_A 14 658 m Ω RA 表 R_A2 电芯2 R_A 标志 ff55 - RA 表 R_A2 电芯2 R_A 0 67 m Ω RA 表 R_A2 电芯2 R_A 1 71 m Ω RA 表 R_A2 电芯2 R_A 2 83 m Ω RA 表 R_A2 电芯2 R_A 3 110 m Ω RA 表 R_A2 电芯2 R_A 4 96 m Ω RA 表 R_A2 电芯2 R_A 5 77 m Ω RA 表 R_A2 电芯2 R_A 6 96 m Ω RA 表 R_A2 电芯2 R_A 7 86 m Ω RA 表 R_A2 电芯2 R_A 8 84 m Ω RA 表 R_A2 电芯2 R_A 9 82 m Ω RA 表 R_A2 电芯2 R_A 10 81 m Ω RA 表 R_A2 电芯2 R_A 11 92 m Ω RA 表 R_A2 电芯2 R_A 12 103 m Ω RA 表 R_A2 电芯2 R_A 13 123 m Ω RA 表 R_A2 电芯2 R_A 14 658 m Ω RA 表 R_A3 电芯3 R_A 标志 ff55 - RA 表 R_A3 电芯3 R_A 0 67 m Ω RA 表 R_A3 电芯3 R_A 1 71 m Ω RA 表 R_A3 电芯3 R_A 2 83 m Ω RA 表 R_A3 电芯3 R_A 3 110 m Ω RA 表 R_A3 电芯3 R_A 4 96 m Ω RA 表 R_A3 电芯3 R_A 5 77 m Ω RA 表 R_A3 电芯3 R_A 6 96 m Ω RA 表 R_A3 电芯3 R_A 7 86 m Ω RA 表 R_A3 电芯3 R_A 8 84 m Ω RA 表 R_A3 电芯3 R_A 9 82 m Ω RA 表 R_A3 电芯3 R_A 10 81 m Ω RA 表 R_A3 电芯3 R_A 11 92 m Ω RA 表 R_A3 电芯3 R_A 12 103 m Ω RA 表 R_A3 电芯3 R_A 13 123 m Ω RA 表 R_A3 电芯3 R_A 14 658 m Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 标志 FFFF - RA 表 r_a0x xCell0 R_a 0 67 m Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 1 71 m Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 2 83 m Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 3 110 m Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 4 96 m Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 5 77 m Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 6 96 m Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 7 86 m Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 8 84 m Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 9 82 m Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 10 81 m Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 11 92 m Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 12 103 m Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 13 123 m Ω RA 表 r_a0x xCell0 R_A 14 658 m Ω RA 表 r_a1x xCell1 R_A 标志 FFFF - RA 表 r_a1x xCell1 R_a 0 67 m Ω RA 表 r_a1x xCell1 R_A 1 71 m Ω RA 表 r_a1x xCell1 R_A 2 83 m Ω RA 表 r_a1x xCell1 R_A 3 110 m Ω RA 表 r_a1x xCell1 R_A 4 96 m Ω RA 表 r_a1x xCell1 R_A 5 77 m Ω RA 表 r_a1x xCell1 R_A 6 96 m Ω RA 表 r_a1x xCell1 R_A 7 86 m Ω RA 表 r_a1x xCell1 R_A 8 84 m Ω RA 表 r_a1x xCell1 R_A 9 82 m Ω RA 表 r_a1x xCell1 R_A 10 81 m Ω RA 表 r_a1x xCell1 R_A 11 92 m Ω RA 表 r_a1x xCell1 R_A 12 103 m Ω RA 表 r_a1x xCell1 R_A 13 123 m Ω RA 表 r_a1x xCell1 R_A 14 658 m Ω RA 表 r_a2x xCell2 R_A 标志 FFFF - RA 表 r_a2x xCell2 R_a 0 67 m Ω RA 表 r_a2x xCell2 R_A 1 71 m Ω RA 表 r_a2x xCell2 R_A 2 83 m Ω RA 表 r_a2x xCell2 R_A 3 110 m Ω RA 表 r_a2x xCell2 R_A 4 96 m Ω RA 表 r_a2x xCell2 R_A 5 77 m Ω RA 表 r_a2x xCell2 R_A 6 96 m Ω RA 表 r_a2x xCell2 R_A 7 86 m Ω RA 表 r_a2x xCell2 R_A 8 84 m Ω RA 表 r_a2x xCell2 R_A 9 82 m Ω RA 表 r_a2x xCell2 R_A 10 81 m Ω RA 表 r_a2x xCell2 R_A 11 92 m Ω RA 表 r_a2x xCell2 R_A 12 103 m Ω RA 表 r_a2x xCell2 R_A 13 123 m Ω RA 表 r_a2x xCell2 R_A 14 658 m Ω RA 表 r_a3x xCell3 R_A 标志 FFFF - RA 表 r_a3x xCell3 R_a 0 67 m Ω RA 表 r_a3x xCell3 R_A 1 71 m Ω RA 表 r_a3x xCell3 R_A 2 83 m Ω RA 表 r_a3x xCell3 R_A 3 110 m Ω RA 表 r_a3x xCell3 R_A 4 96 m Ω RA 表 r_a3x xCell3 R_A 5 77 m Ω RA 表 r_a3x xCell3 R_A 6 96 m Ω RA 表 r_a3x xCell3 R_A 7 86 m Ω RA 表 r_a3x xCell3 R_A 8 84 m Ω RA 表 r_a3x xCell3 R_A 9 82 m Ω RA 表 r_a3x xCell3 R_A 10 81 m Ω RA 表 r_a3x xCell3 R_A 11 92 m Ω RA 表 r_a3x xCell3 R_A 12 103 m Ω RA 表 r_a3x xCell3 R_A 13 123 m Ω RA 表 r_a3x xCell3 R_A 14 658 m Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyan:

    我们还需要日志以查看测试过程中发生的情况、否则我们将无法判断 FCC 发生变化的原因。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keller:

    请找到随附的日志文件和 GG 文件以供参考。 请与我们联系、让我们了解您的调查结果。

    此致、

    乔治·普里扬

    e2e.ti.com/.../cbs-2s-log-ww31p3.loge2e.ti.com/.../cbs-2s-log-ww31p3.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyan:

    您的日志显示 LStatus 为4、这表示您尚未完成学习循环。 请确保您使用 GPCCHEM 工具上传正确的化学 ID (如果数据库中有的话、请确保与之完全匹配)、然后执行学习循环。 在执行这些步骤之前、应忽略报告的所有电量监测数据、因为这些数据不是基于您使用的电芯。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keller:

    我们在 电池仿真系统中使用此电量监测计、在该系统中会采用可变电源来代替实际电池、以生成 RSOC %的 OCV 电压。 系统将提供用于更改 电芯数、设计容量、RSOC、温度等参数的选项、以便 对多种电池配置进行仿真。

    由于不涉及真正的电池、那么这里的学习周期是否适用?  您是否可以建议任何替代方法来绕过此学习周期要求?

    我们还想知道如果通过将 Guaging_EN 设置为0来禁用阻抗跟踪算法、会发生什么情况。 这是否会防止在每个周期缩短备用时间。

    我们知道这不是一个 直接的用例、但我们非常感谢您提供任何类型的帮助。

    此致、

    PG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyan:

    当更新状态为0x04时、电量监测计的行为方式不同、这仅表示已启用 Impedance Track。 在学习完成之前、Ra 表上的所有滤波器都被禁用、并且 QMax 需要 DOD 变化90%、以便更新而不是正常的37%。 如果您对监测计进行循环、即使使用仿真器、我也预计会得出较差的结果、因为如果不是标准放电(C/10至 C/5恒定电流)、则每次放电 Ra 表都会损坏。

    请遵循与正常电池设置相同的所有步骤、以获得最佳结果。 此外、对于电池仿真器、我们无法通过电池仿真器验证性能、因此您可能无法获得可靠的结果。 如果监测计跟踪一个 DOD 存在点并且仿真器正在施加的电压、则监测计用于跟踪真实的电池、这会使监测计认为 Ra 表大得多/小得多、可能会导致结果受损。

    此致、

    怀亚特·凯勒