This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:上电行为重新访问

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27081A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1249267/tps27081a-power-on-behavior-re-visit

器件型号:TPS27081A

已锁定主题"TPS27081A:TPS27081上电行为"、但未解析、至少未公开。 我在我的应用中看到完全相同的问题。 当时我的 MCU 正在欠压、我必须降低欠压阈值、以便 MCU 正常启动。 我想知道这一问题是否有解决方案。

我将压摆率设置为1.4ms、以限制浪涌至下游直流/直流转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    遗憾的是、此功能是器件传统布局的固有特性。 您可以尝试执行以下几项操作来限制开关 FET 导通的时间:

    -降低 R1以导致更多电流充电 C1 -> Vgs1更快增加至0V。 这将增加导通状态静态电流、而做到这一点的程度受所需的 Vgs1以及 tRISE 可能达到的最短时间(R2可达多低)的限制。

    尝试在 Vin 和 R1/C1引脚之间放置一个-Vgs1 < Vf < Vin 的二极管。 这会在施加 Vin 并且器件关断以快速为 C1充电时传导更多的电流、但在启动后不会导通、因为-Vgs1不会高于 Vf。 如果您可以使用足够高的 Vgs1在-Vgs1和 Vin 之间施加二极管电压、则会限制上述变化。

    如果这些解决方案不起作用、您的最佳选择是尝试 在此处找到的其他器件

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    感谢您的宝贵意见。 我决定使用其他器件、而不是在尺寸受限的应用中添加另一个元件。

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    好的选择、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    帕特里克