This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:我们是否可以知道 UCD9090是否没有黑盒功能?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255958/ucd9090-may-we-know-if-ucd9090-has-no-black-box-function

器件型号:UCD9090
主题中讨论的其他器件:UCD90320

专家、您好!

客户想知道 UCD9090是否没有黑盒功能。 由于他们使用具有黑盒功能的 UCD90320、因此他们希望在 UCD9090中实现。 我查看了数据表、但 UCD9090数据表上没有措辞、只是想确保没有黑盒功能。 谢谢!

此致、

安连

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    UCD9090具有故障日志、最多可存储25个故障日志事件(时间戳、故障类型、故障值)。

    此致

    颐和