This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3525A:输出 A/B 峰值电流

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255910/uc3525a-output-a-b-peak-current

器件型号:UC3525A

我可以知道输出 A/B 峰值电流是多少吗? 我认为0.5A 是平均电流。  

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    500mA 拉电流和灌电流实际上是绝对最大额定值、不得超过该值以防止器件损坏。

    在正常工作条件下、该器件不会超过每个输出的400mA 峰值。

    谢谢。

    Mujtaba