This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM9061:延迟

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9061, TPS4811-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255660/lm9061-delay

器件型号:LM9061
主题中讨论的其他器件: TPS4811-Q1

您好专家,

LM9061输入上升沿开启该 Ton 的时间是否为1.5ms? (延迟= 1.5ms?)

为什么延迟如此之高? (ADI 的高侧驱动器 LTC4440大约需要50ns、客户希望我们能够达到自己的水平)

  

是否有其他低延迟高侧驱动器建议? (爱立信希望延迟<300ns)

 

 仅使用半桥驱动器的高侧是否可行?

谢谢!

此致、

汤米·毛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tommy:

    TPS4811-Q1是 我们产品系列中最适合的产品。 为什么延迟很重要? 它们将用于开关应用。 ?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复!

    爱立信需要高侧驱动器来适应后续情况:(__LW_AT__电压开关时间需小于2us,因此驱动器延迟很重要)

    当 CL=3.83nF 时、TPS4811-Q1的传播延迟是多少?


     客户使用的开关是 BSC110N15NS5。 ITS CL = Qg / 12 = 46/12 = 3.83nF

    与 ADI 的 LTC4440相比、TPS4811的电荷泵功能得到客户的认可、因为它不需要额外的外部电源、但大延迟是客户的问题。  


    客户将在两天内做出决定、由于延误、他们目前倾向于采用 ADI 解决方案。

    感谢您的快速响应。

    此致、

    汤米·毛  

    现场应用工程师实习生| TI 半导体北京分公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Tommy:

    感谢您提供更多信息。 由于我们将通过电子邮件进行跟进、我将在此处关闭此主题。

    此致、

    勒凯什