主题中讨论的其他器件: TPS4811-Q1
您好专家,
LM9061输入上升沿开启该 Ton 的时间是否为1.5ms? (延迟= 1.5ms?)

为什么延迟如此之高? (ADI 的高侧驱动器 LTC4440大约需要50ns、客户希望我们能够达到自己的水平)
是否有其他低延迟高侧驱动器建议? (爱立信希望延迟<300ns)
仅使用半桥驱动器的高侧是否可行?
谢谢!
此致、
汤米·毛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好专家,
LM9061输入上升沿开启该 Ton 的时间是否为1.5ms? (延迟= 1.5ms?)

为什么延迟如此之高? (ADI 的高侧驱动器 LTC4440大约需要50ns、客户希望我们能够达到自己的水平)
是否有其他低延迟高侧驱动器建议? (爱立信希望延迟<300ns)
仅使用半桥驱动器的高侧是否可行?
谢谢!
此致、
汤米·毛
您好、Rakesh、
感谢您的回复!
爱立信需要高侧驱动器来适应后续情况:(__LW_AT__电压开关时间需小于2us,因此驱动器延迟很重要)

当 CL=3.83nF 时、TPS4811-Q1的传播延迟是多少?

客户使用的开关是 BSC110N15NS5。 ITS CL = Qg / 12 = 46/12 = 3.83nF
与 ADI 的 LTC4440相比、TPS4811的电荷泵功能得到客户的认可、因为它不需要额外的外部电源、但大延迟是客户的问题。
客户将在两天内做出决定、由于延误、他们目前倾向于采用 ADI 解决方案。
感谢您的快速响应。
此致、
汤米·毛
现场应用工程师实习生| TI 半导体北京分公司