This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210

Guru**** 2504095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1251884/tps40210-tps40210

器件型号:TPS40210

您好!

在电源设计器链接: 电源设计器(TI.com)中、在电路下方、给出了以下值。 您知道这六个值的公式吗? 谢谢。

按说明排序
1) AscendingGain Marg-26.66 dBBode
2)相位裕度曲线图53.61 °
3)波特图相位裕度交叉频率282.09 HzBode 图交叉频率模式 CCM 导通模式
4) 4)占空比91.54%Duty Cycle
5)低频率 Gain68.46 dBGain 在1hzI45g 20 mA 输出222.45 mA 电压运行点 Vout100电压输出电压开关电流 Vout p-p5.09 mVpeak-峰值输出纹波电压效率84.5%稳定状态
6) 6)效率频率319.11kHZ 开关频率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我不理解您的问题。

    此致、

    冯志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Feng。 有任何状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    我也不理解上述问题-您能更具体、更详细地说明一下吗?

    谢谢。

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    在 Web Bench 电源设计器(原理图选项卡)下方和原理图下方、有相位裕度、交叉频率、低频率增益等计算结果。 这些方程是如何计算的? 您能否提供这些公式? 另外、或许我可以给您发送一封包含我所指内容的图片的电子邮件、或者通过电话与您交谈? 请告诉我。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    请查看数据表和本文档中的应用示例:

    Topic_3_Lynch.pdf (TI.com)

    此处描述了补偿情况:

    2003电源研讨会-低电压直流/直流转换器内幕揭秘(TI.com)

    开关模式电源转换器补偿变得简单

    提供了有关所用数学运算的许多详细信息。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    感谢您提供的信息...

    您能指导我(在 TPS4021数据表中)增益裕度和相位裕度的存在位置吗? 我了解增益和相位的概念。 我希望有与这两者相关的公式来向客户证明 IC 具有足够的相位和增益来管理电源、从而保持稳定。 我还需要将这些方程放在 Excelor Mathcad 之类的程序中,然后将它们引用回我目前协同工作的硬件报告中。 这是您认为可以帮助我做的事情吗? 它可能不仅仅是每个方程的一个方程。 例如、需要使用反馈计算环路增益、即反馈中的电阻器*开环增益。 请告诉我。 谢谢 Stefan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe!

    请查看这两章:

    7.3.10控制环路注意事项

    8.2.1.2.11误差放大器补偿

    此外、您还可以使用可在产品页面上找到的快速入门计算器(Excel 工具)。

    此致、

     斯特凡