This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3133:REF3133有缺陷

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1248773/ref3133-defective-ref3133

器件型号:REF3133

大家好、

它是这个线程的一个后续线程:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/653035/lm4132-q1-lm4132-3-3v-reference-produces-up-to-4-0v-at-the-output-during-power-up

过去5年、该电路在我们的数百种产品中的表现非常出色。 但现在我们遇到了有缺陷的 REF3133问题。 某些输出似乎遭到破坏并永久发出0V 电压、即使在拆焊常规负载(6.2mA)时也是如此。 我们想知道过去几个月内 REF3133是否有变化?

故障 REF3133的顶部标记代码是"R31F"、"R"上方有一条水平线、"3"和"F"下方有一条水平线。 在有缺陷的 REF3133封装的底部、我们找到了"61P5"、"65P1"和"68P2"。

这些 REF3133是否存在任何已知问题?

当前电路如下所示:

电容为 X7R。 FB 是一个小型铁氧体磁珠。

凯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们看不到原理图有任何问题。

    如果您怀疑器件有缺陷、请按照此处的后续步骤操作:

    产品退货| myTI |德州仪器(TI)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Masoud。

    我们可以进行进一步测试、发现来自其他电荷的 REF3133可以正常使用:

    所有电路板在所有其他方面的焊接方式和处理方式均相同。 所以、我们认为相关批次存在制造问题。

    凯