This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:TPSM8D6C24MOWR - VSEL 计算

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255747/tpsm8d6c24-tpsm8d6c24mowr---vsel-calculation

器件型号:TPSM8D6C24

您好

我需要在输出电压中得到0.95V、我尝试了解计算  

根据表7-12:

电阻分压器代码= 2

代码=(0.95-0.9)/0.01 = 5

因此、在这种情况下、在 Vsel 上拉至 BP1V5并下拉至 AGND 之间需要2个电阻器

Vsel 至 AGND (Rbot)= 12.1K、上拉至 BP1V5 = 30.1K

我对吗?

还有一个问题-我在评估中看到 AGND 未连接到 PGND。 但在数据表中、建议将 AGND 直接连接到 E 焊盘。 这意味着连接在芯片内部?

谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itzik:

    是的、回答正确。 您可以使用非常简单的 Excel 设计工具。 AGND 和 PGND 在模块内部连接、无需外部连接。

    谢谢。

    南锡