This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:GPChem ID 选择:BQSTUDIO 记录问题

Guru**** 2559330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255556/bq34z100-r2-gpchem-id-selection-bqstudio-logging-issue

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我们正在尝试针对化学物质选择过程运行充电放松放电测试。 我们使用 BQstudio 进行日志记录。 但每次运行整个周期时、我们都会注意到、bqStudio 无法进行记录时 、记录中存在间隙(我们会在日志文件中看到时间步长跳变、有时跳变长达一小时)。 TI 是否知道日志记录存在任何问题以及解决方法是什么? 如果没有正确的记录、我们将无法完成 GPCHem ID 选择过程。  

如果 TI 能提供任何帮助、我将不胜感激、因为我们已经花了很短的时间进行了这项工作

此致

法哈德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fahad:

    您是否使用最新版本的 bqStudio BQSTUDIO-TEST?