This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62871-Q1:TPS6287x 降压1/2补偿/环路稳定性测试问题

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255647/tps62871-q1-tps6287x-buck-1-2-compensation-loop-stability-test-issue

器件型号:TPS62871-Q1
您好、TI 专家:
我们将 TPS6287x 用于我们的 VW eMid 项目。
我们仍想知道如何测量和验证补偿/环路稳定性测试。
(1)您能否帮助为我们提供一些文档、以告诉我们如何验证 COMP 的元件参数?
(2)我们是否应该将 ECU 送到 TI 来帮助我们验证补偿电路?
(3)您能否告诉我们此补偿参数  是否会影响输出环路稳定性?
(4)您是否有一些文档告诉我们如何测量 TPS6287x 的环路稳定性、尤其是在堆叠工作模式下?
由于  TPS6287x 没有 FB 引脚、是否有任何特殊方法/工具来测量环路稳定性?
我们不想使用 WEBENCH 来仿真环路稳定性、我们需要使用一个设备来测量此环路稳定性。  
有关更多详细信息、请查看随附的文件。
 
此致!
刘崇辉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chonghui Liu、

    简单的方法是检查 SIMPLIS 仿真上的 BOM。 这有助于分析系统在工作条件下的稳定性。

    我将检查您的原理图并提供反馈。 不过、最好提供更多详细信息、如工作条件、瞬态要求、以及在可能的情况下提供用于基本分析的布局信息。 如果信息是机密信息、我建议通过电子邮件分享。 我会将我的邮件 ID 发送给您。

    单个器件和堆叠器件的稳定性测量设置类似。 您必须在主器件上测量它。

    此致、

    Tanvee