This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:未提供 WEBENCH 设计

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1250161/tps552892-webench-design-not-available

器件型号:TPS552892
主题中讨论的其他器件:TPS55289

您好!  

我想问一下  TPS55289的 WEBENCH 设计是否可以1:1应用于 TPS552892?

提前感谢回答

谨致问候

弗拉基

米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    感谢您的联系。

    引脚 pf TPS55289与 TPS552892不同、您能否说一说输入电压、输出电压和最大输出电流、以便我为您回顾原理图?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、您好!

    感谢快速响应。  

    输入电压4-24V

    输出电压5V

    Ioutmax 4A 最大电流

    Iouttyp 1.5A

    我不想使用外部晶体管进行开关。

    提前感谢

    谨致问候

    弗拉基

    米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    TPS552892适用于您的应用、您可以使用以下计算工具进行外设参数设计。 此外、您还可以将完成的原理图发布在此处、以便我可以为您进行审阅。

    e2e.ti.com/.../8311.TPS552892-Design-Calculation-V1.0.xlsx

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、您好!

    非常感谢。 我将向您发送 BOM 和原理图。  

    问题:C1 (在原理图中) Cin 是否正确?

    谨致问候

    弗拉基

    米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    是的、回答正确。  

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、您好!

    SW1引脚与 Excel 计算文件中的 L1-C4没有连接。

    是不是错了?

    谨致问候

    弗拉基

    米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    很抱歉带来误解、计算工具上缺少 L1与 C4的连接、有关更多原理图详细信息、请参阅用户指南。

    https://www.ti.com/lit/ug/slvucm1/slvucm1.pdf

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Bryce、

    谢谢。 我附上原理图供大家审阅。 对于 BOM、我需要更多时间。

    感谢先进的

    谨致问候

    弗拉基

    米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    感谢更新。

    以下是我的评论:

    1.建议在 VIN 引脚接地端再增加一个10uF 和0.1uF 的电容、以减少流入电解电容器的纹波电流。

    如果使用、PG 需要将100k 上拉电阻连接到 VCC。

    3.不建议在 CC 引脚上添加二极管、内部 LDO 的负载能力不高。

    3.为什么 EN/UVLO 也连接到 Vout? 我认为该器件无法以当前设置启动。

    4. 1uH 值对于400kHz 而言太小、建议至少为4.7uH。 电感器的器件型号和饱和电流是多少? 1A 远远超出要求。  

    5.建议在 VOUT 引脚接地时再增加一个2*10uF 和0.1uF。

    6、补偿参数需要根据输出电容和 ESR 进行优化。

    7.在 CON1307之后移动输出反馈电阻分压器。

    BRS、

    布莱斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、您好!

    非常感谢。

    电感值摘自您发送至 me.e2e.ti.com/.../2437.TPS552892-Design-Calculation-V1.0.xlsx 的 Excel 表格

    谨致问候

    弗拉基

    米尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vlad:

    抱歉引入了错误、计算工具主要考虑升压模式电感、但在 Buck 模式下、如果选择1.0uH 电感、电流纹波在25Vin-5V/4A 下会非常大至9A。 因此建议选择4.7uH、电流纹波 在25Vin-5Vo/4A 下为2.14A

    BRS、

    布莱斯