This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181A:读取 V0电压

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61181A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254545/tps61181a-read-v0-voltage

器件型号:TPS61181A

您好!

是否有在 Vo 引脚上添加分压器以读取微控制器电压的风险?

在我们执行的测试中、我们使用了以下值

我们只检测到80mV 的压降、但我们可能无法评估所有可能的影响。

此致

日本铁路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您能否分享您的原理图以便帮助进行仔细检查? 如果您对此有保密顾虑、可以通过私人消息将其发送给我。

    根据您的分压器、我认为问题可能是流经电阻器的漏电流、大约几十或几百 mA。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我感谢你的答复,但我对你的评论感到困惑。

    如图所示、分压器配有215K 和34K8。

    我们以 Vo 为单位测量电压22.79V、因此电流将约为90uA。
    如果我们考虑 ADC 输入阻抗为10k、则我们将得到略高于100uA 的值。

    电流很小、但我们仍然有100nF 的电容器在电路中执行容性负载。

    我们仅想根据此电路来了解 TPS61181A 在不同情况和工作温度下的反应。

    此致

    日本铁路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    很抱歉、我之前有一些误解。

    那么、添加此电阻分压器后、您是否捕获了 VLED 的任何波形? 当您在 VOLT_READ 上仅检测到80mV 时、VLED 是否保持~22.79V? 我想知道您是如何测量这个检测到的电压的吗? 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    显然我没有很好地解释自己!

    在将分压器组装到 PCB 上之前、我们在 Vo 测得的电压 为22.79V -电路已发送。

    组装电路后、电压降至22.71V、即80mV。
    电压使用 Fluke 289万用表进行测量。

    电路工作正常、但我们的问题是、由于在室外使用电路、经常会有0到50摄氏度之间的温度、所以在不同温度下的行为是怎样的。

    除了使用分压器和两个电阻外、我们还担心构成电路的100nF 电容器的电容效应。

    这就是为什么我们想从了解 TPS61181A 工作原理的人员那里获取意见。

    我希望现在很清楚。

    此致

    日本铁路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我想现在我完全理解你的情况~

    安装电阻分压器后、LED 电流是否会受到影响? 因为该 IC 使用电流阱来调节 LED 电流、而 Vo 仅用于确保电流阱具有足够的调节预期电流的能力。 因此我认为评估 LED 电流比评估 Vo 好。

    如果 LED 电流不受电阻分压器和100nF 电容器的影响、我认为可以添加这些元件。

    Br

    帕特里克