This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压/SEPIC IC 建议

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255634/buck-boost-sepic-ic-recommendation

主题中讨论的其他器件:LM5155LM5156

您好、TI 工程师!

我想申请具有以下规格的升压/降压 IC

可以是降压/升压或 SEPIC 拓扑

2.可以是转换器(集成开关)或控制器(外部开关)

3.输入电压范围:5.5-8.4V 和12V  

4.输出电压范围:接近0V 至9V。 可以使用连接至反馈引脚的反馈电阻器的电阻器和可变电压进行控制器、如 https://www.ti.com/lit/an/slyt777/slyt777.pdf 中所示

5、输出电流能力:>4A.

您是否能够推荐一个集成开关 IC 和一个外部开关转换器 IC?  

谢谢。

丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Deniel:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    输出电流大于4A 时、您可能需要选择和控制器(使用外部 MOSFET)。

    对于~ 9V * 4A = 36W 的输出功率、SEPIC 将是一个不错的选择。

    因此 LM5155和 LM5156是不错的选择。  

    此致、

     斯特凡