This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162:提高 TPS62162降压电路的效率

Guru**** 2812395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255644/tps62162-improve-efficiency-of-tps62162-buck-circuit

器件型号:TPS62162

尊敬的团队:  

我有降压直流-直流转换器:

  

L52、L53: LQM21PN2R2MGHL

C297、C299: KGM05DR50J226MH

输入:5V、117mA、- 170mA

输出: 3.3V、140mA、- 250mA。  

效率:75%-79%

Question:

1、电感、输出电容和二极管对转换器的效率有影响吗?

2、我如何提高这个电路的效率,因为我检查,效率可以达到85%- 90%?  

谢谢!  

电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1.当然电感和二极管的效果好。  

    二极管的正向电压为~0.5V、功耗为0.5*0.17=85mW。

    电感的 DCR 是125m Ω,功率耗散大于0.25*0.125=7.2mW(电感也有交流损耗等)。

    输出电容很难影响效率。

    我已经使用我们的 WEBENCH 工具进行了仿真、您可以看到总 Pd 为70.57mW、此时已清除了 FYR 每个器件的功率损耗。

    2.按照我上面的计算,主要的功率损耗是二极管的损耗。

    您可以尝试使用具有较低正向电压的二极管、或者如果只关注 IC 效率、则可以测试输入电容器上的电压、而不是二极管之前的5V 电压。