主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO、 EV2400
您好!
我的电路板(定制设计)上的 BQ27520-G4有问题。 我可以重现的案例是读取器件固件 ID 将交替成功和失败与 NAK。 我在两次通话之间等待了大约30秒。
成功的关键在这里:
故障发生在此处:
如您所见、BQ27520似乎为该命令的 NAK-ing (control:0x00)、因此我们永远不会访问子命令、而不用考虑读取。 这是否正常?
一个有趣的注意事项是、如果我尝试读取电池内部温度(例如)、该序列每次都会起作用。
谢谢!
乔纳森