This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:TPS543C20ARVFR 同步功能

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255260/tps543c20a-tps543c20arvfr-synchronization-function

器件型号:TPS543C20A

大家好、

客户计划重新布局下一版本、如何实现引脚35的同步功能? 是直接连接在一起的两组的引脚35。

希望同步功能:

1. 5V 为主设备、3.3V 为从设备
2.可以将5V/3.3V 设置为相位交错

此致、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock 

     

     

     

    、 感谢您发布问题。 如果我理解这个问题的话。 正确的配置是将主器件的 RT 设置为您需要的任何频率。 然后将主器件和从器件的 SYNC 连接在一起。 这将允许主器件设置频率(使用 RT 电阻器接地)并将通过 SYNC 连接传递给从器件。 谢谢 Tahar