This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:上电顺序

Guru**** 2514815 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255218/lp5907-power-up-sequence

器件型号:LP5907

您好、支持团队、

客户询问 LP5907上电顺序 VIN 和 VEN。 您可以支持吗? 它们希望首先使用 VEN、然后在2ms、从0V 为 VIN 供电。 VEN 与 VIN 相同。 LP5907是否可以接受这种情况?  该序列是否使内部 ESD 保护接通?

谢谢

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koji、  

    只要工作条件不超过绝对最大值、器件就应该能够:

    此致!

    朱利耶特