This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:上电序列

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255217/tps7a20-power-up-sequence

器件型号:TPS7A20

您好、支持团队、

客户要求 TPS7A20上电序列 VIN 和 VEN。 您可以支持吗? 它们希望首先使用 VEN、然后在2ms、从0V 为 VIN 供电。 VEN 与 VIN 相同。 TPS7A20是否可以接受这种行为?  该序列是否使内部 ESD 保护接通?

图6-75看起来首先接受 VEN。

谢谢

池田幸治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koji、  

    TPS7A20可以支持  在 VIN 之前接合 VEN。   

    通常、如果在 VIN 之前无法启用器件、则绝对最大值表会将最大值设置为 VIN:

    只要该值不超过绝对最大值、器件就应按照 EC 表中的规格工作。  

    此致!

    朱利耶特