This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27SA08:关于诊断机制

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1HB08-Q1, TPS27SA08, TPS1HA08-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253611/tps27sa08-about-diagnostic-mechanism

器件型号:TPS27SA08
主题中讨论的其他器件: TPS1HA08-Q1、TPS1HB08-Q1

您好、支持团队

TPS27SA08高侧开关保护器是否没有负载(轻负载)感应功能和可通过保护机制调节的电流?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!  

     TPS27SA08的典型设定电流限值为20A、且不可调节。  

    但是、TPS1HA08-Q1的电流限制也可设为 20A 或80A、或  

    为  TPS1HB08-Q1 具有  可调电流限制 高效降压转换器。  

    这三个器件中的每一个都提供开路负载检测 接至输出端。  

    对于导通状态下的开路负载检测、电流检测引脚可用于检测负载是否未消耗电流。  

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Elizabeth  

    您的意思是 TPS27SA08重载切屑在电流限制范围内,我们只能设置开路负载( 轻负载)触发点电流 是不是?

    如果有、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!  

    我不确定我是否理解您的问题。  

    开路负载检测仅在 DIA_EN=HIGH 和 EN=LOW 时启用。  

    如果  DIA_EN=HIGH 且 EN=HIGH、则模拟感测可用于通过负载电流来识别开路负载事件。  

    此致、  

    伊丽莎白