This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS650864

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS65086

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255449/tps650864-tps650864

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS65086

 团队、您好!

我想使用与 Xilinx 的 XCZU17EG MPSoC 关联的 TPS650864。

此 PMIC 似乎与元件的时序控制限制相匹配。

但在 scea113注释 中、在 表4-1中、显示 TPS650864与 XCZU17EG 速度等级-1不兼容。

你能解释为什么吗?

谢谢你。

此致。

利昂内尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lionel、

    TPS650864x 系列具有多个 PMIC 版本。 其中两个版本不涵盖-1速度等级(TPS65086 40 和 TPS65086 401 )、但 TPS65086 41  版本可与分立式降压一起使用、以提供完整的解决方案。

    此外、您还可以使用用户可编程的 TPS65086 1 隔离式 PMIC 解决方案、也可与分立式降压。

    一些 PMIC 版本不涵盖某些速度等级的原因是输出电压编程和电源轨时序的差异。

    此致、

    詹姆斯