This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2895-Q1 EP:需要把它和 UCC2895-Q1做比较

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255477/ucc2895-ep-need-to-compare-it-with-ucc2895-q1

器件型号:UCC2895 EP

团队、

客户正在评估  UCC2895MDWREP 的用途以临时替代  UCC2895QDWRQ1、并发现一些数据表差异、希望了解:

AECQ100版本:

电气特性(续)

输出 VOH 高电平输出电压(所有输出) IOUT =–10 mA、VDD 至输出250 420 mV

EP 版本:

输出 VOH (所有输出) IOUT =–10 mA、VDD 至输出250 400 mV

您能说出原因吗?

此致、Fernando

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不是很确定为什么针对这个技术规格的器件之间有20mV 的差异。  但它们是两种不同的器件 、并根据数据表中的规格进行了测试。 因此产品说明书应准确无误。

    此20mV 差异不应很关键、因为当器件运行时、输出从 VDD 驱动关断、电压可能在8.2V 至11.8V 之间。  它基于 VDDon 和 VDDoff。  20mV 差异小于 输出电压的0.3%。  因此、我认为这不应该很关键。

    另一方面、相关规格是绝对最大值。   我认为该参数的规格是相同的、这意味着其中一款器件具有更宽的规格范围。

    此致、