This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628EVM:关于无负载 BQ25628EVM 输出的问题。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25628EVM, BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254884/bq25628evm-the-question-about-the-bq25628evm-output-without-load

器件型号:BQ25628EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25628

您好

我对 BQ25628EVM 无负载的输出有两个问题。

当系统切换到无负载的充电状态时、VBAT 和 VSYS 波形会使 VREGN 保持50ms 至60ms。 是什么原因导致了这种现象?

当充满电的电池放电至低于 VRECHG (默认值100mV)时、器件会自动开始新的充电周期。 终止后重新充电。 但在下面的波形中、器件在 VBAT 下降500mV 后开始新的充电周期。 此问题是否正常? 谢谢。

此致、

赖克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:  

    对于1)您能否提供一个波形来显示您所询问的行为。  

    问题2)当未连接电池时、预计 SYS 和 BAT 上会出现电压波动。 由于未连接电池、VBAT 减少的速度比连接电池快得多、因此在 VBAT 降至充电阈值以下和未连接电池时启动新的充电循环之间存在一些延迟。  

    如果您计划在没有电池的情况下使用 BQ25628、建议禁用充电。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett:

    问题1)的波形如下所示。  当系统在无负载时切换到充电状态、VBAT 和 VSYS 会使 VREGN 保持大约70ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryker:  

    VBAT 和 VSYS 保持相对稳定的时间是充电终止抗尖峰脉冲时间造成的。 在发生~50ms 抗尖峰脉冲终止之后、这就是您观察到 VBAT 降低的原因、因为充电器不再尝试向 BAT 引脚提供电流。  

    VBAT 再次增加之前的时间是由再充电抗尖峰脉冲时间(典型值为256ms)引起的。  

    此致、

    加勒特