This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM33615:TPSM33615FRDNR 的 VIH 和 VIL 值

Guru**** 2504875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254776/tpsm33615-vih-and-vil-value-of-tpsm33615frdnr

器件型号:TPSM33615

您好!

请向我提供 TPSM33615FRDNR 的 VIH 和 VIL 值、因为数据表中未提及该值。

此致、

纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nachiketh:

    感谢您发送编修。  您能告诉我您指的是哪一个信号吗?   

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好!

    我是指使能信号。

    此致、

    纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nachiketh:

    我明白了。  请参阅数据表 EC 表。

     为了保证操作的启用和禁用、您的外部控制信号应满足以下条件、即涵盖最坏的情况。

    VIH > VEN_RISE = 1.3V

    VIL < VEN_RISE - VEN_HYS = 1.16 - 0.404 = 0.756V

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好