This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:5V 启动后的 VBUS 压降

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254995/bq25720-vbus-drop-after-5v-start-up

器件型号:BQ25720

大家好、

客户发现其 Vbus (黄色)电压正好在5V (蓝色)系统启动后下降、然后 VSYS (紫色)电压连续下降。

这是 Type-C 问题还是我们的充电器电流限制问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    这似乎是输入电压调节(VINDPM)问题。

    1.输入电压限制(Reg0x3D)是什么? 如果输入电压降至该寄存器设置以下、器件将进入 VINDPM 并降低充电电流、从而为系统负载提供优先级。 默认情况下、输入电压调整为低于其空载电压1.28V (在本例中为18.72V)。 在这种情况下、客户是否有任何充电电流? 由于输入电流尖峰、器件可能无法在 VINDPM 中调节输入电压、从而导致适配器关闭。 客户应将输入电压限制(Reg0x3D)降低到最小值(3.2V)、以查看问题是否仍然存在。

    发生该事件时、请检查 PROCHOT 状态(Reg0x21)下的 STAT_VDPM。 如果器件进入 VINDPM、该寄存器将锁定、直到手动清除。 这可以进一步支持该问题与 VINDPM 有关。

    3.正如您提到的、 这可能是输入电流限制(IINDPM)问题。 客户应观察输入电流、以查看是否存在可能触发 IINDPM 的尖峰。 但是、IINDPM 不应使 VBUS 降至0V。 仍然值得测量输入电流、因为它可能会导致 VBUS 像前面所说的那样关闭。

    请提供更多信息、以便我们继续调查此问题。

    此致、
    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    我知道 Type-C 适配器并不完美、  

    但根据 VINDPM、VBUS 应坚持18.27V 的整个过程、即使 VSYS 降至0V、

     您知道原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    如果系统需要过高的电流、器件将无法在 VINDPM 处进行调节。 我建议客户尝试降低输入电压限制(Reg0x3D)、以便提供更多的瞬时电流。

    此致、
    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alec

    即使我们降低阈值、

    无论怎样在没有 VINDPM 的情况下、适配器似乎已关闭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    发生这种情况时 SYS 消耗多大的电流?

    此致、
    亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上没有太多、

    我认为适配器板具有热关断功能、

    Mao Vbus 下降

    由于他们使用我们的 PD、这样我们就能知道情况、

    但在这种情况下,我认为 VINDPM 无法提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    请帮助检查 PROCHOT 状态(Reg0x21 (位10))、以查看是否已触发 TSHUT。 热关断上升温度为155°C。 我预计不会在启动时发生这种情况。

    如果未触发热关断、请在 PROCHOT 选项0 (Reg0x33 (位0))中启用 LOW_PROCHOT_VDPM。 这将确保 PROCHOT_VINDPM 比较器的阈值遵循 Reg0x3D 中设置的输入电压限制。 如果问题仍然存在、这将排除 VINDPM 故障。

    此外、请检查 Charger Status 寄存器中是否触发了任何故障。

    此致、
    亚历克