This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:TPS26621无输出

Guru**** 2390815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1253464/tps2662-tps26621-no-output

器件型号:TPS2662

电子保险丝电路连接到3.3V 稳压器(使用电阻器代替 L2/L3)。 最初、L3已填充、但电子保险丝输出显示为0V。 即使断开 L3、电子保险丝输出仍保持为0V。 为解决此问题、我修改了3.3V 稳压器电路、使用 L3 DNL 从电子保险丝输出断开电源、并连接 L2从电子保险丝输入端馈入 U3电源。 完成此更改后、电子保险丝输出开始正常工作。 持续负载电流约为50mA。我已经在 RLIM = 20K 的情况下测试了电路、但仍然没有输出电压。

无论 L3是否存在、与当 L2断开连接时相比、eFuse 输出的行为都令人困惑且不一致。

任何指针什么可能是错误的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik!

    当 L2和 L3都不存在时、电子保险丝是否显示 VOUT?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L2和 L3缺失时无 Vout。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、有任何关于此 case 的更新吗? 由于电子保险丝不工作、我的电路板测试被暂停。 这是一个关键问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik!

    对于这两种情况、当 L2存在而不存在时、我需要查看波形来注释正在发生的情况。 请捕获 VIN、VOUT、FLT、SHDN。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CH1= Vin、CH2= Vout、CH3=SHDN、CH4=FLT

    L2已加载

     未安装 L2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nik!

    在未安装 L2的情况下、SHDN 保持低电平。 这不会导致器件上电。 MCU 信号是否可能将其拉低?

    您可以删除 R57并再次检查。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunal,

    我已经通过移除 R57对电路进行了进一步测试、但遗憾的是、仍然没有 Vout。 如果没有 Vout、则缺少3.3V 电源、导致 MCU 不上电。 我开始怀疑片上 AVDD 可能无法按预期工作。

    有趣的是、当我将 U3输入连接到电子保险丝 Vout 时、电子保险丝 Vout 不起作用。 然而、将 U3输入重新配置为电子保险丝输入后、3.3V 输出开始很好地工作、它成功地将 SHDN 引脚拉出了复位状态、使 Vout 能够按预期工作。

    CH1 = Vin、CH2 = Vout、CH3 = SHDN、CH4 = FLT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikhil:

    在此关闭螺纹。 让我们通过邮件继续讨论。

    此致

    G·库纳尔