This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822A:IC 支持电压输入和输出

Guru**** 2523220 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1255433/tpsm82822a-voltage-input-and-output-supported-by-ic

器件型号:TPSM82822A

您好!

此 IC 是否支持 Vin - 5V、Vout - 0.85V、Iout - 2A?

数据表显示了它支持的功能、但在使用 webench 进行尝试时、显示的功能无法为提供的输入进行设计。

此致、

纳希克特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nachiketh:

    感谢您与我们联系、

    此 IC 是否支持 Vin - 5V、Vout - 0.85V、Iout - 2A?

    是的、此器件支持您的上述要求。

    Unknown 说:
    数据表显示它支持,但在使用 webench 进行测试时,它无法为提供的输入进行设计。

    对于此情况、WEBENCH 可能有一些问题、我将内部检查并回复给您。

    谢谢。此致、

    Moheddin。