This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:即使插入直流输入电源、电池仍在放电

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1254632/bq25180-battery-still-discharge-even-though-dc-input-power-supply-plugin

器件型号:BQ25180

首先、我插入电池为 SYS 供电、此时 SYS 电压为4.153v、电池电压为4.176v、电池放电电流为57mA。

其次、我插接 VIN (5V)、此时 SYS 电压为4.5V、电池电压为4.182V、 但电池仍然放电、放电电流为22mA、测得 VIN 电流为33mA。

将 ILIM 设置为1100mA、这足以为所有 SYS 电源负载供电、为什么电池仍然放电?

我的所有设置为:

我阅读了产品说明书、进入补充模式阈值是:VSYS<VBAT-VBSUP1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    这是一种有趣的行为。 通常、如果 VIN 高于 VSLP 和 VUVLO、则器件将从 VIN 汲取电流、以便为 SYS 供电。 如果 VIN 不受 VINDPM、ILIM 或 VDPPM 的电流限制、则不应从 BAT 中拉取电流、而应从 VIN 中拉取电流。

    此外、根据您的寄存器值、器件已终止充电。 这是合理的、因为4.183 VBAT 下的器件可能已进入 CV 模式、并且充电电流低于终止阈值。

    有关其他上下文:

    -如果你把 VBAT 降低到 VRCH 以下,你会观察到什么行为。 如果 VBAT 降至 CC (可能为3.6V)、您可以测量从 VIN 拉至 VBAT 并进入 VBAT 的电流大小?

    -您能测量您的 SYS 负载拉取了多大的电流吗? 55 mA 是预期的负载电流吗?

    -您能确认 VIN 电压和电流限制吗?

    此致、

    胡安·奥斯皮纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 、感谢您的支持。

    这是我的错、我们的电路板有些模块直接使用 BAT、而不使用 SYS、我将更改电路板并再次测试。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我再次进行测试、但测试没有成功、感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我很高兴听到问题得到解决。

    此致、

    胡安·奥斯皮纳