This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27525:UCC27525DR 性能问题

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240227/ucc27525-ucc27525dr-performance-problem

器件型号:UCC27525

测试文件使用 C test100、这意味着可以创建一个包含100个库、然后分别输入偏置电压输入60V 35V 并同时输入偏置电流和偏移电流输出反馈电压和反馈电流反馈电压参数超出标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6350528、

    感谢您发送编修。

    不幸的是,我无法阅读的照片,它是压缩在张贴。 请您重新上传照片、提供更多详细信息并更加关注有问题的器件。 如果您可以提供更多有关什么是 C test100以及什么是性能问题的上下文的上下文的上下文、那么我将会提供更多帮助。

    请联系以提供更多详细信息、感谢您选择与我们一起发帖。

    此致、

    卡森·甘布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user6350528、  

    此申请是否仍有效? 如果可能、我们将为您提供帮助。

    此致、

    卡森·甘布尔